• 發布於 2024年5月23日
    • 最後修改 2024年5月23日
  • 5 分鐘

角磨機 — 完整購買指南

探索不同類型的角磨機的一切,並學習如何安全使用角磨機。

角磨機購買指南

角磨機,也被稱為側邊或圓盤磨床,是專為研磨和拋光而設計的便攜式電動工具。它們在各種工作場所和行業中使用,包括金屬加工、建築和緊急救援。

角磨機的動力可以通過電動馬達、汽油發動機或壓縮空氣產生。手持式角磨機是最常用和被認可的實用型號 。

磨盤的尺寸應直接影響您對角磨機的選擇。最常見的兩種磨盤尺寸是4.5英寸(115毫米)和9英寸(230毫米)。具有較大磨盤的磨床特別適用於重型應用,而具有較小磨盤的磨床則非而具有較小磨盤的磨床則非常適合精細工作。此外,值得注意的是,較小的磨床具有相對較高的轉速,並且較小的磨盤也更容易迅速磨損。

購買角磨機時應考慮以下因素:

  • 馬達功率
  • 電源
  • 轉速
  • 軸孔尺寸

不同類型的角磨機

有三種主要類型的角磨機,每種都適用於特定用途。為了做出明智的購買決策,了解每種類型之間的差異非常重要。

無線角磨機

無線角磨機

非常實用的無線角磨機在各種工地上使用。這些磨床可以在不需要連接到電源插座的情況下運輸到不同的區域。無線磨床在使用梯子和腳手架進行研磨任務時特別有用,因為用戶不需要擔心拖曳電線帶來的絆倒危險。然而,建議選擇具有高容量電池的型號,以避免常規主電源連接的問題。

Corded Angle Grinders

有線角磨機

在某些情況下,需要保證可靠電源插座的連接,因為只要連接到電源,就可以使用有線角磨機。有線角磨機通常比無線替代品輕便。如果您將經常使用磨床進行小型切割工作,則應選擇具有小磨盤的型號。您還應該考慮到您選擇的磨床的人體工學和振動水平。

氣動角磨機

氣動角磨機

氣動角磨機具有性能和耐用性的理想結合,非常適合切割和成型金屬工件。它們主要用於輕型工作,需要高精度。氣動磨床需要連接到適當的空氣壓縮機,但它們非常適合高精度任務,並且比其他角磨機型號輕便許多。此外,一些氣動磨床還配有油門槓桿,可在進行技術任務(如羽化邊緣和速度研磨)時提供高度控制。

可變速角磨機

可變速角磨機

可變速角磨機的磨盤可以設置不同的速度,以適應各種應用。將磨盤設置在特別高的轉速上可以有效地完成高精度工作。一些型號還配有撥片開關,以增強控制能力。

Straight Angle Grinders

直角角磨機

直角角磨機的磨盤位於90度角,這使其成為研磨外緣和內部零件的理想工具,並附有不同的研磨石。在某些情況下,獨特的磨盤角度使直角磨床比標準角磨機更好的選擇。

角磨機的應用

角磨機最常用於研磨焊接凸塊、尖角和其他表面。然而,您還可以依靠這些電動工具進行有效的打磨,從而去除舊油漆、斑點和材料缺陷。角磨機的其他用途還包括切割磨石瓦、混凝土和金屬等材料。

具體的角磨機用途包括:

  • 材料精加工
  • 去除鏽蝕
  • 應用啞光處理
  • 刀片磨削
  • 緊急救援

如何安全使用角磨機

角磨機通常具有一系列安全功能,以有效防止受傷。慢啟動是其中一個功能,可以防止磨床在啟動後立即扭曲。防逆轉是另一個有價值的功能,如果角磨機在任何材料上危險地卡住,則確保馬達切斷。重新啟動保護將確保角磨機在過熱或切斷並保持通電狀態時保持關閉。額外的安全功能是撥片開關,確保只有在雙手握住磨床時才能運行,並且如果松開開關,不會旋轉。

使用角磨機時應遵循一系列安全程序。首先,您應該配備完整的個人防護裝備,包括防塵口罩耳罩安全護目鏡。防護服裝應作為防止使用角磨機時飛濺的火花接觸的保護措施。在操作過程中,您的衣物也應該最小化著火的風險。

在開始使用角磨機之前,您應該通知同事和工地上其他人。您還應該注意組織布線,以防止嚴重的電氣事故。在將角磨機放在表面上之前,磨盤應完全靜止,以確保其不會旋轉並造成重大損害。

還應遵循以下安全程序:

  • 確保磨床在插入電源之前已關閉
  • 按照使用手冊中提供的說明閱讀和操作磨床
  • 選擇並使用適合任務的旋轉磨盤類型
  • 始終保持磨床上的安全護罩
  • 使用雙手安全操作磨床
  • 在使用之前檢查磨床,並根據需要更換零件
  • 保持完全專注,並定期休息

如何選擇合適的角磨機

大多數需要使用角磨機的任務將在長時間內進行。在使用磨床之前,可能需要使用小型手持工具多次通過工件。耐用性將是關鍵因素之一,您必須確保為手頭的具體任務產生了適量的動力。

小型角磨機

小型角磨機通常具有七英寸或更小磨盤的容量。它們可用於各種切割和研磨工作,並在各種角磨機中使用。最常用的尺寸是4英寸和4 1/2英寸。這些磨床通常具有直徑最大可達7英寸的磨盤,而特別小的版本則具有3英寸磨盤的容量。

小型角磨機的選購要點

理想情況下,小型角磨機將配備無刷馬達,這意味著不需要定期更換刷子。無刷馬達還可以實現無線型號的高效運行,減少熱量積聚,確保工具的使用壽命延長。 防逆轉制動是一個必不可少的安全功能,確保在磨盤卡住時自動停止。這將防止工具脫離並造成嚴重損壞。一些角磨機還配有雙級觸發器,這意味著必須將安全開關關閉,然後才能啟動工具。這可以減少與更換磨盤相關的意外啟動風險。

中型和大型角磨機

直徑為7英寸的磨盤的角磨機屬於中型,而直徑在7英寸和9英寸之間的磨床屬於大型。大型角磨機專為一次性進行大量切割和掃描大面積而設計。它們還具有特別高的馬力。

中大型角磨機通常是有線的。優質的中型角磨機應該包括至少3匹馬力(3 HP)的馬達,而大型磨床則應該具有超過5匹馬力的馬達。

中型和大型角磨機的選購要點

大型角磨機通常具有過載保護功能,旨在防止磨床在承受重壓時損壞。自動關閉是另一個常見功能,它會提醒您需要更換刷子以保護馬達。一些磨床還配有可調節的側柄,可提供更大的靈活性和機動性。此外,還可以選擇安裝吸塵附件,以有效收集使用角磨機時產生的任何灰塵和碎屑。

比較角磨機

比較角磨機時,有一系列關鍵因素需要考慮。在進行購買選擇之前,請閱讀以下描述。

磨盤尺寸

角磨機磨盤也可以稱為頭部或輪盤。有各種尺寸的磨盤可供選擇,但其中一些最常見的尺寸包括115毫米(4 1/2英寸)和230毫米(9英寸)。最合適的磨盤尺寸將取決於您要執行的任務,但您必須確保磨盤與您的磨床兼容。

磨床的功率

角磨機功率(W)是特定於所產生的功率量。所需的功率水平將取決於磨盤的尺寸。有線型號的輸入功率將以安培(A)為單位進行評級,而無線型號的輸入則以伏特(V)為單位進行評級。氣動角磨機的輸入以立方英尺每分鐘(CFM)表示,通常還有相應的磅力每平方英寸(PSI)壓力。

輪盤和磨盤的速度

您應該知道,具有小磨盤容量的角磨機比較大型型號產生更高的轉速。轉速通常以“無負載速度”表示,這相當於未安裝磨盤的最快轉速。中型角磨機的轉速預計將超過8000轉/分鐘,而較大型的角磨機可能產生約6000轉/分鐘的轉速。然而,較大型的角磨機將具有更高的功率。

不同的輪盤和磨盤類型

碳化矽砂輪

這些砂輪專為金屬成型而設計。它們還可以高效去除材料並防止表面損壞。使用砂輪預計可以減少後續處理的需求,從而節省準備時間。

切割砂輪

這些砂輪專為切割硬物品和材料,如棒材、螺栓、鋼筋和金屬管道而設計。

砂磨墊和砂輪

砂磨墊可高效去除舊油漆,用於表面處理。它們也適用於粗糙和細糙磨。

砂輪和磨盤

砂輪是一種可展開的輪盤,由磨料化合物製成。它可以進行各種研磨和磨削功能。砂輪和其他形式的結合磨料具有兩個關鍵特徵-磨料顆粒可以進行高效切割,結合物在切割過程中結合和支撐顆粒。

砂輪適用於各種機器尺寸的金屬和石材應用。這些磨盤的主要用途是去除材料。但是,它們也可以用於石材和金屬表面的精加工和預備。

鋼絲刷輪

這些輪盤可有效去除油漆和鏽蝕。它們還可以從粗糙切割的金屬表面上去除毛邊。

金剛石切割輪和磨盤

這些輪盤和磨盤特別適用於混凝土、瓷磚、石材和花崗岩的切割。然而,根據技術的不同,必須選擇和使用適當的切割刀片。有適用於干切和濕切的金剛石刀片。

氧化鋁砂輪

這些基於氧化物的砂輪適用於各種應用,包括木工和切割切削板等易碎材料。

翻板砂輪和磨盤

翻板砂輪的功能與鋼絲刷類似,但其特點是翻板而不是鋼絲。這使得翻板砂輪可以將焊接痕跡與其他金屬有效結合。

常見問題

熱門品牌

相關連結

第一時間了解我們的最新產品和優惠

電郵

您在訂閱此郵件時提供的個人信息將根據《隱私政策》進行處理。