- 發布於 2024年4月9日
- 最後修改 2024年4月9日
- 5 分鐘
半導體初學者指南
這份指南將介紹半導體,從半導體的定義到半導體在晶體管、二極管和發光二極體等元件中的應用。
半導體已經改變了電子產業,它們是關鍵的基礎組件,在各種應用中用於轉換和放大電子信號。半導體幾乎存在於所有電子設備和電路中,是現代電子產品的基本組成部分。
在這份指南中,我們將更仔細地研究什麼是半導體,以及它們是如何使用的。我們還將討論半導體的特性,並介紹一些常見的基於半導體材料的元件類型。
什麼是半導體?
半導體是電子產業中使用的關鍵組件,它們在某些條件下導電,但在其他條件下不導電,半導體是一種絕緣材料,在其溫度升高到一定閾值時變成導體,這意味著它們可以控制電流通過它們,使它們成為許多不同類型的電子產品中非常有用的組件。
什麼是半導體二極體?
半導體二極體是一種基本的半導體元件,也是第一種可用的半導體電子器件。
簡單來說,二極體是一種帶有 P-N 結的半導體,P-N 結是大多數半導體元件(包括二極體和晶體管)中使用的基本結構塊,它基本上是兩種半導體材料之間的邊界或界面,這兩種材料是P 型和 N 型,是通過離子佈植創建的。
半導體二極體具有非對稱特性,在一個方向上對電流的流動具有很高的電阻,而在另一個方向上具有很低的電阻,半導體二極體的非線性電流-電壓特性可以通過使用不同的材料並在這些材料中添加雜質(一種稱為摻雜的過程)來進一步調整,從而實現它們執行不同的功能。
為什麼半導體這麼重要?

「半導體」一詞來自「semi」(意為一半)和「conductor」。它指的是一種材料,擁有部分而非全部的電子導體特性。
半導體介於優良的導體(如銅)和優良的絕緣體(如玻璃或塑膠)之間,因此它會根據特定方向的電子刺激而有時導電,這使得它成為一種很好的材料,可以用作電子開關,實現導電或絕緣,在二進位計算和數字處理系統中提供所需的 1 和 0。
半導體很重要,因為它們可以被製成比其他材料更好的導電體,這一事實使它們成為許多應用中的完美選擇
半導體的應用
半導體二極體最常見的功能是在一個方向(正向)允許電流通過,而在另一個方向(反向)阻斷電流,它們通常用於電子電路中,例如在二極體橋中,用於整流信號以將交流電轉換為直流電。
此外,半導體二極體還可用於在正向偏壓時只有在存在一定閾值電壓的情況下才導電,一旦偏壓,通過二極體的電壓降只會隨著電流略微變化,受溫度影響,這種特性意味著半導體二極體還可以用作溫度傳感器。
半導體是如何運作的?

半導體是一種在電晶體和其他電子器件中能夠導電的材料,但導電能力不如金屬那麼強的材料。它們由擁有正電荷和負電荷混合的原子組成(稱為P 型和 N 型半導體),當受到光線或熱能照射時,它們會導電。
當電流通過半導體時,會使其外層的電子在它們的原子之間自由流動,形成電場。當兩個帶相反電荷的半導體相遇時,它們的電子會互相流動,從而在兩種材料之間形成電路。
半導體材料
嚴格來說,半導體不是一種元件,而是一種介於導體和絕緣體之間的材料,由於其化學組成,許多形式自然存在。
矽(Si)是當今工業中使用最廣泛的材料,但也可以使用其他材料,例如鍺(Ge)或砷化物(GaAs)。包括矽在內的半導體具有與其原子結構相關的獨特電性能。
當一種半導體由晶體小塊或結晶化化合物組成時,它被稱為微晶或非晶半導體材料,上述材料都是非晶半導體的例子。
IC 封裝
離散半導體以保護半導體材料的封裝形式提供。這些封裝通常由塑膠、陶瓷、玻璃或金屬等材料製成,封裝提供保護,並固定連接器腳、引線或接觸點,連接半導體元件與外部電路。封裝還有助於散熱半導體器件產生的熱量。
有各種各樣的半導體封裝形式可供選擇,而最佳選擇通常取決於尺寸、功率消耗、引線或接觸點數等因素。
半導體類別
- 內在和外在半導體
半導體裝置可根據製造它們所使用的材料分為內在或外在兩類。在內在半導體中,電子已經在材料內自由移動。然而,在外在半導體中,它們必須通過摻雜雜質或與其他材料合金化引入。
內在半導體完全由一種原子組成。最常見的類型是矽,但其他例子包括鍺和砷化鎵。後者常見於衛星通信系統中使用的紅外線探測器。
外在半導體由兩種或更多種不同類型的原子組成。它們包括化合物,如SiO2(二氧化矽),用作電子裝置中其他材料之間的絕緣體。其他例子包括CdTe(碲化鎘)和InP(磷化銦)。
- P 型和 N 型半導體
內在半導體有兩種類型 - P型和N型。這些類別指的是材料內可用於傳導的電荷載體(電子或空穴)數量。P型半導體具有過量的負電荷載體(電子),而N型半導體則具有過量的正電荷載體(空穴)。
半導體元件類型
基於半導體技術的電子元件包括離散元件,例如金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)或雙極電晶體(電晶體)。它們還包括二極體,例如發光二極體(LED),集成電路(IC)的種類也在不斷擴大。有各種不同類型的半導體二極體可供選擇,包括 PIN 二極體、恆流二極體、電壓穩定二極體(Zener)、肖特基二極體和各種整流器。
以下是一些最常見的半導體元件類型的詳細說明。
PIN 二極體
PIN 二極體是一種半導體二極體,P 型區和 N 型區之間有一個寬而雜質濃度非常低的區域。與標準 P-N 二極體相比,這使得 PIN 二極體適用於高壓電子學中的快速開關或衰減器,例如在無線通信中的應用。
PIN 二極體的關鍵屬性包括:
- 二極體配置,包括單極、雙極、共陽極或共陰極
- 目標應用,包括衰減器或開關
- 工作頻率範圍,例如超高頻(UHF)或極高頻(SHF)
- 正向導通電流(最大值)
- 正向和反向電壓(最大值)
隧道二極體
隧道二極體是一種半導體器件,它允許電流只能在一個方向上通過,而在另一個方向上阻斷電流。它們由兩層 P 型掺雜的半導體組成,中間有一層絕緣層。這稱為固有層,通常是純二氧化矽,但也可以由其他化合物製成。
光電池
光電池,也被稱為光敏電阻,是一種能根據光強度改變電阻的半導體器件(光電導性)。它們吸收光能並將其轉換為電能。光電池可以用於太陽能電池板或太陽能收集器。
太陽能電池
太陽能電池是離散半導體將陽光轉換為電能的一個例子。它們由半導體和其他組成部分組成,利用光電效應工作。
軋槍二極體
軋槍二極體的兩個區域之間有一個可以自由移動的電子而沒有任何電阻的小間隙。這意味著它們在低電壓水平下具有非常高的增益,但在高電壓水平下具有較低的增益。它們通常用於需要大增益的低電壓水平的 RF 放大器和振盪器中。
IMPATT 二極體
IMPATT(Impact Ionisation Avalanche Transit Time)二極體是一種具有負電阻的高功率半導體二極體。它們通常用於高頻微波電子器件中的放大器和振盪器。
集成電路
集成電路是多個電子電路和功能元件(電阻、晶體管等)集成在一塊半導體材料上。與離散半導體元件不同,集成電路可以包括大型微處理器芯片中的數百萬個晶體管。
離散半導體
離散半導體是由鍺或矽等化合物製成的離散單晶體,它們具有使它們在許多不同應用中變得有用的特定特性。離散半導體器件包括:
整流二極體
光二極體(光電二極體)
電晶體(放大器)
常見問題
熱門品牌
相關連結
- 智慧源於半導體
- Solenoid Valves
- 電子元器件產品專區
- NKK Switches Knob Screwdriver Dial Rotary Coded DIP Switch Through Hole Right
- Display Visions EA DOG LCD LED LCD Monochrome Display 4 x 16
- Broadcom 3.9 V RGB LED Chip LED Surface HSMF-C11 HSMF-C115
- Hi-Force 1/2 in Pressure Gauge 700 bar
- AUER Signal M22 Series Red Flashing LED Bulb Panel, IP65