- 發布於 2024年4月30日
- 最後修改 2024年4月30日
- 1 分鐘
扭力板手是什麼?如何使用扭力板手?
扭力板手是一種用於將螺母和螺栓開緊或拆卸的工具,有助於維護設備的安全性和性能。
![What Is A Torque Wrench And How Do You Use It?](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1669300924/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/Torque%20Wrenches/SEO_Guide_Banner_5120x360px64Torque_Wrenches.jpg)
扭力板手是一種用於將螺母和螺栓扭緊到預定扭矩值的工具。這種工具可以將緊固件(fasteners)緊固到適當的張力,有助於避免因過緊而損壞或因為鬆動而分離。這意味著應用正確的扭矩測量對於設備的安全性、組裝和性能至關重要。
這些工具自20世紀初便開始使用,最早是由康拉德·巴爾(Conrad Bahr)於1918年設計。
什麼是扭矩?
扭矩是衡量外力作用於物體時,使其產生旋轉的大小,旋轉軸是物體旋轉的軸線。扭矩的單位有磅英尺(lb·ft)、磅英寸(lb·in)或牛頓米(N·m)。
扭力板手的用途
扭力板手是一種廣泛應用於許多行業的工具,包括家居維修、汽車和建築等領域。在需要螺絲和螺栓緊固牢固的應用中,使用這種工具非常重要,這種工具可以讓用戶測量並確保緊固件所受的壓力與工作時的建議規格相符。
在汽車工業中,舉例來說,必須為車輛上的所有緊固件使用正確的扭矩,以確保每個接觸到汽車的人的安全。
扭力板手的不同類型及其用途
扭力板手有多種款式和尺寸可供選擇,它們之間的主要區別在於讀數方式和調整方式的區別。
![](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1482288565/R7227151-10.jpg)
電子扭力板手
也稱為數字扭力板手,它們不包含任何活動部件,而是通過電子傳感器工作。它們能夠感應到施加的扭轉力有多大,並通過數字顯示告知用戶。這些工具包含一個小芯片,其中包含一個存儲讀數的記憶棒,然後可以在電腦上訪問這些讀數。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1670310913/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Other%20image%20assets/presa-torque-wrenches-cp31003-64_1000.jpg)
梁式扭力板手
這種產品通常價格較低,並且使用起來比較容易。它們具有一個刻度,當達到正確的扭矩水平時,它會停在正確的數字位置上。主梁上有一個手柄,用於施加力。在使用時,梁保持在原地,刻度尺顯示扭矩水平。這些工具可用於緊固或鬆脫。
![](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1482288156/R7948029-01.jpg)
響聲式扭力板手是一種簡單且實用的工具,用於緊固螺絲和螺栓。它們具有一個旋轉底部,用戶可以通過旋轉它來調整板手的扭矩。調整後,底部會彈出,並且可以聽到一個清脆的聲音,以示達到所需的扭矩水平。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1670312007/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Other%20image%20assets/pxd-series-hydraulic-torque-wrenches-500x500.jpg)
液壓扭力板手
這種類型通常用於工業環境中。它們通過液壓原理實現扭轉力和扭矩之間的轉換。液壓扭力板手能夠輕鬆實現高扭矩。
![](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1482295541/F2642173-01.jpg)
千分尺扭力板手
千分尺扭力板手是一種調整方便且精確度高的工具。它們通常配有可調節式扭矩限制器,當達到設置的最大扭矩時,會發出聲音和/或震動。這種扭力板手廣泛應用於需要高精度扭矩控制的領域,如航空航太和賽車。
![](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1494953516/R575633-91.jpg)
指針式扭力板手
指針式扭力板手被廣泛認為是最準確的扭力測量工具之一。它們比其他類型更寬,因此在狹小空間中使用起來可能更困難。除了在汽車工業中得到廣泛應用外,這些工具還廣泛應用於航空航太和國防等領域。
扭力板手是如何工作的
扭力板手的作用是對緊固件施加一定的扭矩。所施加的扭矩大小取決於手柄上的力量和板手的長度。要計算扭矩,可以使用以下的扭矩公式:力量×長度 = 扭矩。
扭力板手的手柄內部包含一個機械指示器,它連接到一個刻度盤。當指示器確定達到了期望的扭矩時,停止扭轉螺栓。為了顯示施加了多少扭矩,這些工具通常配備了一個易於閱讀的刻度盤或顯示屏。
扭力板手可以進行校準,以讀取磅英尺(lb·ft)、磅英寸(lb·in)或牛頓米(N·m)等不同的單位。
如何使用扭力板手
使用經過正確校準的扭力板手非常重要。如果經過校準,通常會在工具上貼有一張標識。
在旋轉手柄之前,鬆開鎖定裝置,需要用一隻手保持樞軸的位置,另一隻手握住手柄。然後旋轉工具,直到發出聽得見的聲音。一旦發生這種情況,立即停止轉動,因為否則緊固件可能會被過度緊固。
在不需要使用工具時,將刻度盤調整到最低設置,這樣可以避免影響未來測量的準確性。
不要使用扭力板手緊固已經使用傳統板手或套筒完全緊固的緊固件,因為緊固件可能已經超過正確的扭矩。相反,最好鬆開緊固件,然後以正確的扭矩重新緊固它。
如何使用梁式扭力板手
這些類型的扭力板手主要用於汽車維護和維修。首先,查看工具製造商手冊,了解建議的螺紋連接件類型的扭矩量,然後將此測量值輸入到板手的刻度盤中。
刻度盤上會有一個顯示的表,顯示實際應用到螺栓上的力量。仔細觀察刻度盤,直到達到期望的扭矩水平,然後停止施加力量到手柄上。
在使用這種工具時必須考慮視差,這是指針位置因觀察角度不同而產生的差異,因此盡量確保刻度盤與眼睛在同一水平線上。
如何設置扭力板手
改變工具的設置可以使其增加或減小扭矩。要做到這一點,需要逆時針旋轉手柄以增加扭矩,順時針旋轉手柄以減小扭矩。
扭力板手需要進行校準嗎?
為了確保扭力板手提供可靠和精確的測量,它們應定期進行校準。
扭力板手是如何進行校準的?
建議將所有測試和測量儀器送往認證的實驗室進行專業校準。
它們需要多久進行校準一次?
校準的頻率取決於工具的使用頻率,沒有嚴格的或法定的時間段需要進行校準。
一般認為在2500-3000次重複使用之間,扭力板手的性能會受到影響,因此建議在使用2500次時進行校準。
如果不經常使用該工具,則建議每年校準一次,以確保測量的準確性。
火星塞有多少扭矩?
更換汽車火花塞時,請務必遵循發動機製造商手冊中的說明,了解所需的扭矩水平。根據火星塞的類型,安裝時的建議也有所不同。以下是一個指南:
螺紋尺寸 | 鋁質汽缸頭 | 鑄鐵汽缸頭 | 沒有扭力板手 |
---|---|---|---|
10mm | 8-12 lb ft | 8-12 lb ft | 1/4 turn |
12mm | 10-18 lb ft | 10-18 lb ft | 3/8 to 1/2 turn |
14mm | 18-22 lb ft | 25-30 lb ft | 1/2 to 3/4 turn |
18mm | 28-34 lb ft | 32-38 lb ft | 1/2 to 3/4 turn |
14mm taper seat | 7-15 lb ft | 7-15 lb ft | 1/16 turn (snug) |
18mm taper seat | 15-20 lb ft | 15-20 lb ft | 1/16 turn (snug) |
7/8-18 | 31-29 lb ft | 35-43 lb ft | 1/2 to 3/4 turn |
常見問題
熱門品牌
如果您正在尋找最受歡迎的品牌的高質量扭力板手,我們建議您選擇以下的產品系列: