- 發布於 2023年7月21日
- 最後修改 2024年1月4日
- 1 分鐘
LED 買家指南
LED燈管有什麼好處? 請繼續閱讀,我們將它們與其他照明選項進行比較,以找出答案。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1669301336/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/LED%20Tube%20Lights/SEO_Guide_Banner_5120x360px101LED_Tube_Lights.jpg)
什麼是LED燈管?
LED 管燈是當今最流行、用途最廣泛的照明解決方案之一。 它們特別適合目標是在各種尺寸的房間和顯示器中實現靈活多樣的現代、乾淨的室內照明的應用和安裝環境。
您經常會發現較大的 LED 管燈組件被用來為多種類型的更寬或更開放的空間提供明亮、均勻的照明。 常見的例子可能包括商業展示、車間和實驗室、廚房、走廊、門廳、工廠車間、健身房、停車場以及任何其他公共、多用途或高流量區域。
較小的 LED 燈管也是非常受歡迎的選擇,適用於櫥櫃、工作台和其他內置或獨立式家具的內部和下部重點照明,以及許多不同類型的標牌組件和其他重要顯示區域。
如今,大量家庭、商業場所和市政設施正在放棄傳統的老式熒光燈/CFL 燈管照明,並安裝 LED 替代品。 這樣做有幾個重要的理由,其中最引人注目的是,與熒光燈相比,LED 燈具有更低的運行成本和更長的使用壽命。 這通常會大大提高燈在整個工作壽命期間的效率。 反過來,這最終意味著通過改用 LED,您可以期望隨著時間的推移獲得更好的價值,並大大減少對環境的影響。
在本介紹性指南中,我們將詳細了解您可以在線購買的不同類型的 LED 燈管,並簡要介紹如何安裝它們。 我們還將 LED 燈管與其他常見類型的燈管和條形燈進行比較,並對比每種類型的相對優點和缺點。
T8燈管和T5燈管
LED 燈管通常按不同的主要名稱進行分類。 其中最常見的是管長度(可以用英製或公制測量單位表示)和燈泡或燈尺寸。 燈尺寸通常以“T”尺寸給出,廣泛的標準尺寸包括 T5、T8 和 T12。
如果您想知道 T5、T8 和 T12 燈之間的具體區別,需要記住的要點是,T 等級越高,燈的直徑越厚。 T 等於 1/8 英寸,T 後面的數字表示燈泡的八分之一英寸寬 - 因此 T8 恰好是一英寸或 8/8。 您可以用它來計算不同尺寸的 LED 燈管的直徑。 因此,1英寸(25.4毫米)的T8燈管直徑比T5燈管(5/8英寸或15.9毫米)大,但寬度不如T12(1.5英寸或38.1毫米)燈。
在標準熒光燈管中,較小的直徑幾乎總是意味著更高的效率。 T5 燈泡將使用更少的能源來產生與 T8 相同的光量,而 T12 的耗電量要高出約 45%,才能輸出與 T5 相同的光量。 較新的 LED 同類產品在整體上的能效要高得多,但在百分比方面並不遵循完全相同的模式。 然而,基本原理仍然相似,即使隨著燈泡尺寸等級的提高,燈泡直徑和能源使用之間的比率變得更加接近。
還值得注意的是,不同的燈管尺寸往往與不同的燈座或插座相關。 T8 和 T12 管按標準安裝到雙針 G13 底座,而 T5 管通常連接到雙針 G5 插座接頭。 簡單來說,這本質上是相當於標準燈泡蓋樣式和尺寸的管燈。
安裝 LED 燈管
安裝 LED 管燈相當簡單,無論是全新的燈具還是使用現有照明燈具對舊熒光燈進行改造。
許多人仍在向這種更現代、更高效的技術過渡。 因此,現有的熒光燈管燈具中安裝新的 LED 燈泡的情況很常見。 出於這個原因,並且因為在全新的、專用的 LED 外殼燈具中安裝 LED 管燈是一項相當不言自明、即插即用的工作,所以我們將在本指南的這一部分中重點介紹改造過程。
將 LED 燈管改裝到現有熒光燈條照明燈具中的具體過程會略有不同,具體取決於所採用的燈具設置類型。 這裡的主要決定因素可能是現有固定裝置的年齡。 較舊的版本通常仍配備傳統的磁性鎮流器和啟動器,而稍新的熒光照明陣列可能僅包括電子鎮流器。
不管怎樣,較新的 LED 燈不需要鎮流器。 在較舊的陣列中,鎮流器的作用是調節流向熒光燈的電流,只要在啟動器最初使燈管內的惰性氣體產生電弧並發光後熒光燈保持點亮狀態。 LED 燈管不需要任何類型的連續有功功率調節,因此可以完全繞過啟動器組件。
大多數改造型 LED 燈管安裝都需要用戶自行執行鎮流器旁路程序。 做起來並不復雜,而且通常是改造過程中推薦的步驟,因為將鎮流器留在原處有時會導致不良的性能影響,例如 LED 發出嗡嗡聲或閃爍。 此外,完全繞過鎮流器還可以消除電路中潛在的浪費功率源,從而確保您的 LED 燈以最佳效率運行。
進行改造
執行改造的基本步驟如下:
你需要什麼
你需要 剝線鉗, 及可能需要 Phillips 螺絲刀, 最好是某種形式的壓接或推入 電線接頭。As an additional pro tip, don’t forget to bring a 工作燈 或類似的,如果您在關閉正在處理的配件的電源後需要一個!
步驟
- 通過斷路器將燈具與電源或主電路完全斷開
- 小心地取下舊熒光燈管
- 拆下所有覆蓋面板並露出燈具的接線
- 在帶有電子鎮流器的燈具中,通過切割連接到其上的任何電線(在靠近鎮流器主體的地方切割)並將其從燈具外殼上擰下或鬆開來將其移除
- 在帶有啟動器和電感鎮流器的舊裝置中,您需要拆下啟動器。 雖然並不是絕對有必要移除磁性鎮流器,但這通常是可取的,因為它最終會降解並且會佔用配件中的空間
- 如果改裝為以前使用熒光啟動器的燈具,則現在必須安裝新的 LED 啟動器
- 重新連接剛剛剪斷的鬆散電線,以改造穿過燈具的電路,確保新連接正確絕緣且連接牢固
- 安裝一盞適合外殼/插座尺寸的新 LED 燈,注意一端是帶電連接,另一端是中性連接。 您通過燈具的接線需要匹配此配置,否則,您將通過燈短路
- 重新連接燈具電源並開機進行測試
安全始終是必要的,因此,如果您不確定或不確定是否安全地使用電氣裝置和配件,建議讓合格的人員完成手頭的任務。 查看我們的有用指南,了解有關電氣安全的更多信息。
LED 燈管與熒光燈管
關於 LED 燈管,大多數人首先想了解的事情之一是它們與老式傳統熒光燈管在性能和省錢方面的比較。
簡單的答案是,LED 在整個工作壽命期間的全面效率毫不費力地優於熒光燈。 在任何直接 LED 與熒光燈管比較測試中,較舊的熒光燈標準將持續更長時間,並且可以以低得多的能耗水平產生更亮的光。
然而,還值得仔細研究一些經常被問到的有關兩種燈泡類型之間的性能和差異的更具體的問題。 我們還將在本指南的下一部分中提供一個圖表,以便輕鬆比較兩者。
LED 與熒光燈流明 - 哪個更亮?
就 LED 與熒光燈亮度而言,兩種燈類型都能夠在相當寬的區域內輸出極其明亮和乾淨的光,具體取決於所使用的燈管和配件的具體規格。 然而,關鍵的區別在於 LED 品種可以以遠低於熒光燈的瓦數產生相同水平的亮度。
雖然整體亮度(以流明為單位)在同等 LED 或 CFL 燈之間作為單一獨立測量時可能相同,但這意味著 LED 版本以低得多的能耗、發熱和日常運行成本實現了這種亮度。 您可以在下面的比較表中看到熒光燈和 LED 燈之間流明/瓦數的一些粗略等效值,這些燈旨在以相同的亮度照亮同一區域。
LED 與熒光燈的成本
說到相對成本,當談到 LED 與熒光燈照明時,有兩個重要因素需要考慮。 首先,LED的初始價格普遍略高。 然而,隨著這種新技術變得越來越普遍,最初的成本差異實際上開始相當快地減少。 然而,在考慮總體費用和預算時,也許更重要的是,LED 燈管在燈本身的使用壽命內效率更高,更具成本效益。 由於 LED 的瓦數要低得多,才能產生與熒光燈相同的流明輸出,因此就能源費用而言,LED 便宜得多。 此外,這種較低的功耗意味著更少的熱量和更慢的退化速度,這意味著單個 LED 燈管的使用壽命通常是同等額定 CFL 版本的 3-5 倍。
由於 LED 燈的成本不太可能是熒光燈管的五倍,因此 LED 版本很快就成為更具成本效益的選擇,儘管第一天的價格略高。 平均估計表明,通常在標準使用不到兩年的時間內即可實現實時節省。
LED 相對於熒光燈管的其他優勢
- LED 燈泡在能源使用和製造材料/工藝方面都更加環保 - 這也適用於處置(LED 燈不含汞)
- LED 燈管更具方向性 - 它們效率更高的幾個原因之一是它們不會在 360 度半徑內反射光線,如果安裝在天花板或牆壁上,一半的光線會被“浪費”
- LED 版本通過正確的設置可以輕鬆調光,而熒光燈通常要么打開要么關閉
- LED 燈管有多種不同色溫出售,從冷色或“日光”型號到暖白色
- LED 燈管由堅固的塑料而不是薄玻璃製成,遠不如熒光燈管脆弱
LED 與熒光燈管比較表
以下 LED 與熒光燈管比較表可幫助您快速識別 LED 燈管與舊 CFL 標準相比的一些等效值和強度:
瓦數當量表
![](https://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/f_auto/q_auto/v1673955960/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Other%20image%20assets/wattage-equivalency-chart.png)
平均成本比較表 - 單燈(相當於 60W 白熾燈)
![](https://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/f_auto/q_auto/v1673955960/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Other%20image%20assets/average-cost-comparison-chart.png)