- 發布於 2024年2月8日
- 最後修改 2024年2月8日
- 1 分鐘
熱縮套管完全指南:了解熱縮套用途、尺寸及如何選擇
我們為您深入剖析熱縮套管的各種類型、尺寸、材質和認證,包括不同的規格和應用方式。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1669300537/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/Heat%20Shrink/SEO_Guide_Banner_5120x360px31Heat_Shrink.jpg)
熱縮套管是什麼?
熱縮套管又名熱收縮保護套管,是一種多用途的塑料層,熱縮套管這個名稱指的是套管在加熱時會收縮到位,並變得堅硬,藉此提供耐用的保護塗層,因此當與電纜一同使用時,它也被稱為熱縮套。
常規的熱縮套管有分成 2:1 、 3:1 甚至 4:1 等不同的收縮比,較常用的為2:1或3:1,較高的數字表示收縮後的直徑更小。例如收縮比為2:1的套管將收縮到原來的一半大小,收縮比為3:1表示收縮到原始尺寸的三分之一。
熱縮套管用途
相關領域工程師和其他專業人士,可以將熱縮套管應用於電纜和元件上,以達到多種應用目的,其中包括:
- 電氣絕緣:修復損壞或裸露的電線
- 保護:防止灰塵、化學物質、濕氣或磨損影響電纜
- 加固:加強抗迸裂、拉力、彎曲強度,以及熱縮均勻性
- 電纜捆紮:集中多條電線
- 線標識別 :各種顏色可供選擇,方便編碼
由於熱縮套管的潛在應用範圍廣泛,他們在市場上有多種材料、尺寸和顏色可以選擇,有些熱縮套管還帶有黏合襯裡,以幫助熱縮套管在應用後能夠維持穩定。
熱縮套管用法
在使用熱縮套管時,請務必謹慎操作,遵守基本安全措施,以避免意外事故或受傷, 以下是我們建議的熱縮套管用法:
- 選擇合適尺寸和收縮率的套管。套管在收縮到位之前應均勻地覆蓋電線或元件,以確保之後緊密貼合。請記住,它將在其寬度和長度上均勻收縮。
- 如果要覆蓋的元件在應用後可能改變大小,請確保套管具有足夠的可擴展性,通過比較其在收縮後的直徑 與收縮前的尺寸 。檢查套管的建議加熱溫度,以達到完整收縮、並避免不均勻收縮或熔化。
- 使用標準剪刀剪下適當長度的套管,然後將其置於目標元件上,即可準備加熱熱縮套管。您可以使用手持式熱風槍或套管熱縮機進行加熱,後者是專門用於更精確和先進的熱收縮的專業設備,可輕鬆完成麻煩的套管熱縮工作。
- 如果您使用的是熱風槍,請讓熱量在套管上來回移動,一直持續到套縮膜緊緊固定為止,但同時也要避免長時間停留在一個地方,以降低灼傷的風險。
建議利用熱風槍進行加熱,盡量避免使用打火機。這是因為焊錫環的中間部分在138℃時開始融化,並在達到145℃時完全熔解。因此,在加熱的過程中,使用熱風槍能夠持續加熱內部的焊錫環,而不會導致外部的熱縮套管燒破。由於打火機使用明火,為了避免燃燒外皮,需要快速移動加熱。然而,這也使得難以實現完全熔解的效果,因此接線效果受到了很大的影響。
常見的熱縮套管材質
熱縮套管的良好效能歸功於其所用材料的多樣化和靈敏度。每種材料都有其不同的優點和特性,可根據不同的應用需求進行選擇。以下是一些最常見的熱縮套管材質及其特點:
聚氯乙烯 (PVC) 熱縮套管
聚氯乙烯或PVC是熱縮套管中另一種廣泛使用的材料。它具有多功能性,提供平滑的表面。
聚四氟乙烯 (PTFE) 熱縮套管
聚四氟乙烯 (PTFE) 通常以品牌名稱 Teflon® 而為人所知。當用於熱縮套管時,這種合成化合物具有高度耐化學性和極低的摩擦係數,這意味著物質會非常容易地滑落其表面。
氟化乙烯丙烯 (FEP) 熱縮套管
氟化乙烯丙烯 (FEP) 熱縮套管對化學洩漏具有高度抵抗力,使其成為密封應用的良好選擇。它收縮的溫度比 PTFE 低。
彈性體熱縮套管
彈性體熱縮套管以其柔韌性以及對磨損和危險液體如柴油燃料和液壓油的抵抗力而著稱。它廣泛用於工業環境中保護電纜。
矽膠熱縮套管
矽膠熱縮套管以其在非常高或非常低溫下暴露時的柔韌性和韌性而著稱。它是絕緣加熱元件和捆綁光纖電纜的絕佳選擇。它也廣泛用於醫學環境中,因為它可以很好地承受滅菌條件。
氟化烴橡膠(Viton)熱縮套管
氟化烴橡膠(Viton)熱縮套管由氟橡膠製成,是一種合成橡膠。它耐高溫,即使在低溫下也保持柔韌性。它形成各種油、燃料和潤滑劑的有效密封。
熱縮套管種類
熱縮套管有兩種基本類型:單壁或雙壁,也稱為薄壁或厚壁。
單壁或薄壁套管相當可靠且物理上相對穩定在需要電氣絕緣或防護免受磨損和應變的應用情境 下,是不錯的種類選擇。
相比之下,雙壁或厚壁套管在需要防腐或確保緊密密封的情況下更為適用,套管內部的額外黏著層提供了能夠對抗濕氣的保護。
熱縮套管配件
以下是一些最常用的熱縮產品和配件:
![熱縮中間端子](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1636370444/F4580702-01.jpg)
熱縮中間端子
熱縮中間端子或接頭是一種用於連接電纜或連接到電源插座的管狀物。它們有各種尺寸和顏色可供選擇。通常由通用材料如聚烯烴製成,通常採用雙壁設計,外層可收縮,內層在加熱後會熔化固定,形成堅固的防水密封。
![熱縮包裝](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1566923665/F7004548-01.jpg)
熱縮包裝
顧名思義,熱縮包裝用於在維修和接線操作期間包裹電纜, 通常它具有 3:1 的收縮比,並且提供一種堅固的密封,可以保護電纜免於水分、化學物質和真菌污染。
![熱縮膠帶](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1482299777/F3427509-01.jpg)
熱縮膠帶
熱縮膠帶的工作原理與管道類似,通常與其一起用於絕緣密封和外殼。
熱縮套管尺寸選擇
確定您需要什麼尺寸的熱縮套管由量度您所需要覆蓋的材料的直徑開始。
- 測量您計劃將套管應用於的電纜或部件的最寬部分
- 選擇比步驟一中測量值大約 20-30% 的套管,要選擇合適的套管,您需要了解以下要點:
- 收縮比 — 如上所述,2:1 的比例表示當施加熱時,套管會縮小到大約一半的大小,而 3:1 的比例表示它會縮小到其全部尺寸的三分之一
- 套管壁厚 — 通常以毫米或英寸為單位測量
- 套管縮小後的“最大內徑 ”(I.D)以及縮小前的“擴展最大內徑”(擴展 I.D)— 後者是在標籤上顯示的測量值。有時還需要考慮這種變化 - “平鋪寬度”。這只是平鋪時套管的寬度
- 考慮套管的長度,縮小時會稍微縮小,通常在五到十個百分點之間 ,在選擇套管長度時應先優先考慮到這一點,以確保熱縮套館能夠完全覆蓋電纜或部件。
您需要什麼尺寸的熱縮套管?
以下是適用於不同電線規範的建議熱縮套管尺寸:
- 12 號線: 5mm 套管,直徑為 0.198 英寸
- 14 號線: 與 12 號線相同的推薦熱縮套管尺寸 - 5mm,直徑為 0.198 英寸
- 16 號線: 推薦使用 2:1 收縮比和 0.118 英寸直徑的 3mm 熱縮套管
- 18 號線: 與 16 號線相同的推薦熱縮套管尺寸:3mm,收縮比為 2:1,直徑為 0.118 英寸
熱縮套管規格和認證
以下是主要的熱縮套管規格和認證:
UL224-2010
UL224-2010 規範了由具有熱定型、熱響應和彈性特性的聚合物製成的圓形絕緣套管的要求。
SAE AS23053
SAE AS23053 規定了當施加熱時會縮小到預定尺寸的電絕緣套管的要求。
ASTM D 2671
ASTM D 2671 規定了用於電纜的熱縮套管的標準測試方法。
ASTM D3150
ASTM D3150 是一項規範,適用於用於電氣絕緣的 PVC 製成的熱縮套管。
台灣經濟部標準檢驗局(BSMI)也制定了有關熱縮套管標示標準,編號為CNS 15663。