最近搜索
      • 發布於 2024年5月23日
      • 最後修改 2024年5月23日
    • 1 分鐘

    了解勾錶及其正確使用方式

    了解勾錶如何快速地測量電流,選購時的主要考量因素,以及使用技巧和應用場景。

    在這篇指南中,我們將深入探討勾錶。什麼是勾錶?你如何使用它以及它是如何工作的?我們還將介紹主要的勾錶類型、它們的用途和功能。

    什麼是勾錶?

    勾錶是一種電測儀器,用於在不連接到電路中的情況下測量電流。它們可以輕鬆地用於測量帶電導體,而不會造成損壞或損失電力。簡而言之,它們是用於安全和方便的電流測量的設備。

    勾錶有時也被稱為鉗錶。它們結合了基本數位多用表的功能和電流感測器的功能。主要的區別在於增加了鉸鏈夾口,可以無接觸地測量電壓和電流。

    夾口可以夾住電線、電纜或其他導體的任何位置,以檢測通過導體流動的電流。當電流通過導體時,會產生一個磁場。這些設備有助於檢測磁場,從而提供相應的電流讀數。勾錶在安全快速地測量電流方面非常高效,而不會中斷電流或使用測試引線。

    夾口可以測量交流電流、交流和直流電壓、電阻和連續性。一些型號還可以測量直流電流、電容、溫度和頻率。當需要測量低於5 mA的低電流時,地漏夾口是理想的選擇。

    儘管這是基本原理,但一些現代設備還具有額外的功能。這包括增加的安全措施、使分析和故障排除更簡單的功能,以及能夠測量各種量的功能。

    勾錶是多功能儀器,是電工工具箱中必不可少的一部分。

    為什麼你需要一個勾錶?

    Clamp Meter

    你可能需要一個勾錶的原因有幾個。它們的優點包括:

    1. 靈活性—勾錶提供了在帶電電路上測量電流的便利性,同時還包括常見的多用表功能
    2. 提高安全性—無需接觸帶電端子
    3. 識別問題—在安裝時簡單識別問題
    4. 使用方便
    5. 具有成本效益—用於持續的測試、維護和服務需求

    數位勾錶的用途和功能

    數位勾錶的用途和功能如下:

    • 與多用表不同,它們提供了在不斷開電路的情況下進行電流測量的功能
    • 一些型號可以通過測量電壓和電流進行功率測量
    • 一些型號還可以進行能量需求監測
    • 許多儀器還包括其他基本的多用表功能,例如電壓、電阻和連續性測量以及溫度測量
    • 某些類型專為特定的應用領域而設計,例如暖通空調
    • 它們通常設計用於較高電流電路(超過1A),儘管也有一些型號適用於低電流應用,例如4-20mA迴路。然而,值得注意的是,電流超過10A的情況下,測量時間不能超過通常的30秒,否則儀表會損壞

    勾錶廣泛應用於商業和工業環境。常見的應用包括:

    • 商業、工業、住宅電路和暖通空調系統
    • 對可接觸系統進行維修
    • 故障排除電器固定問題
    • 執行最後電路測試等各種技術和工程任務
    • 在安裝電器時監督初學電工
    • 定期和緊急維護

    勾錶的工作原理是什麼?

    Clamp Meter

    勾錶通過磁感應原理提供了一種無接觸測量交流電流的方法。與任何導體一樣,當電流通過導體時,會產生一個磁場。當磁場通過霍爾效應傳感器時,會產生較小的電壓。

    同時,重要的是要記住,只有在夾口通過單個導體時,勾錶才能正常工作。

    勾錶有多個部分。大多數現代儀器都會包括:

    • 夾口—識別由流動電流產生的磁場
    • 夾口開啟觸發器—用於打開和關閉夾口
    • 電源開關—用於打開和關閉勾錶的按鈕
    • 背光按鈕—按下時可照亮液晶顯示屏,以便在黑暗中閱讀顯示
    • 保持按鈕—按下時保持顯示的值
    • 負/接地輸入端子—將儀表電纜的負/接地插孔連接到此蓋子
    • 正輸入端子—將儀表電纜的正插孔連接到此蓋子
    • 液晶顯示屏—用於顯示測量值的顯示面板
    • 功能旋轉開關—使用戶可以選擇不同的測量模式

    如何使用數位勾錶

    學習如何使用勾錶很簡單。然而,重要的是你了解勾錶的工作原理以及在任何給定環境中如何最好地使用它。

    請注意,以下步驟僅適用於使用數位勾錶進行測量的情況。

    1. 打開儀表,如果連接了探針,則將其拆下
    2. 使用旋鈕選擇交流或直流功能
    3. 打開夾口,將其放入要測量的導體中。請記住,你只應該測量絕緣良好的導體,出於安全原因,永遠不要在帶電的電線周圍進行測量
    4. 關閉夾口,調整導體以確保其水平並與夾口中心對齊
    5. 測量值將顯示在顯示屏上

    如果你使用帶有柔性探針的勾錶,則過程會略有不同。這些探針非常適合測量狹窄或難以到達的區域中的導體的電壓和電流,無法使用夾口進行測量。

    在這種情況下,你需要在進行測量之前將探針的末端連接到勾錶上。然後可以按照相同的過程進行。唯一的例外是確保探針正確捲繞並連接到儀表上。確保選擇正確的功能,測量值將顯示在顯示屏上。

    Electrician's gloves

    以下是一些有用的技巧:

    • 操作勾錶時,始終戴上正確的個人防護裝備。電氣保護安全手套是必不可少的
    • 永遠不要同時夾住多個導體。如果電流在相反方向流動,則電流將相互抵消
    • 建議在測量直流電流時使用零功能,以提供更準確的結果。這是因為此功能可以從測量中去除直流偏移
    • 如果使用夾口測量電流,請確保在測量之前已經斷開了測試探針
    • 如果你的讀數似乎不準確,首先檢查是否選擇了正確的功能
    Idea lightbulb

    夾口上的箭頭是什麼意思?

    這表示夾口應該應用在導體上的方向,即箭頭指向負載。這確保了直流測量時勾錶上指示的極性正確。對於交流電源測量,這也確保了電源的正確極性。

    不同類型的數位勾錶

    勾錶有兩種主要類型:

    1. 霍爾效應勾錶
    2. 電流互感器勾錶

    一些型號僅測量交流,而其他型號則可以測量直流。例如,霍爾效應勾錶可以測量兩種類型。此外,還有不同的夾口類型可供選擇-剛性或柔性。柔性型號非常適合測量難以進入的導體。

    霍爾效應勾錶

    霍爾效應勾錶可以測量交流和直流信號。當夾口關閉在導體周圍時,它們包含一個集中的磁場,這是由流經導體的電流產生的。

    電流互感器勾錶

    電流互感器測量使用兩個由鐵磁鐵製成的夾口。它們分別用銅線圈覆蓋。當它們結合在一起時,它們形成一個磁芯,測量值在其表面上進行。

    測量類別


    測量類別

    最佳用途

    類別I

    測試特殊保護的內部主電源電路或未直接連接到主電源的電路

    類別II

    測試直接連接到低壓安裝的電路

    類別III

    測試與建築安裝相關的電路,例如配線、斷路器和配電盤,以及工業設備

    類別IV

    在低壓安裝源頭進行測試,包括電力計、漣波控制裝置和過電流保護裝置

    選擇勾錶時需要考慮的因素

    選擇勾錶時,應考慮以下因素:

    • 夾口尺寸是一個關鍵考慮因素。太小的話,它無法適應你想要測量的導體。太大的話,你可能無法將其放入導體所在的區域。柔性電流探針可以是一個不錯的選擇,特別是如果你希望測量較高的電流,例如2,500A
    • 電流額定值,以及是否希望測量直流電流
    • 是否將測量非正弦波形,例如變頻驅動器、暖通空調電路或其他固態環境。如果是這樣,真實有效值(RMS)測量比較可靠,以確保更準確的測量結果
    • 電路的類別評級
    • 你可能需要的任何其他功能,例如功率測量、頻率、連續性、電阻、電容或用於能量監測的數據記錄
    • 具有藍牙功能,可以將結果分享到手機應用程序進行分析,或發送給同事進行審查

    常見問題

    熱門品牌