最近搜索
      • 發布於 2024年1月26日
      • 最後修改 2024年1月30日
    • 1 分鐘

    RJ45 網路接頭指南

    在我們的全面指南中了解更多關於RJ45 網路接頭及其佈線的方法。

    在這個針對各種RJ45網路接頭的初學者指南中,我們將回答一些關於這些網路連接器以及它們的運作原理的基本常見問題​,​我們將​帶您​識別您可能會看到的各種選項,並解釋如何將RJ45網路接頭連接到乙太網路線。

    RJ45 網路接頭是什麽?

    RJ45網路接頭最常見於乙太網(有線互聯網)連接的兩端。第一眼看起來,他們類似於將座機連接到牆壁或交換機熟悉的電話插頭和插孔。然而,RJ45網路接頭通常略大一些。 

    如今,“RJ45網路接頭”這個術語廣泛用於描述RJ45公頭和RJ45母座。這些插頭通常位於乙太網路線的末端。插座通常嵌入到正在連接或安裝到固定牆板上的設備中。 

    RJ45 網路接頭的定義 

    註冊插座主要用於電信網路接口,其​目的​是將各種類型的語音和數據設備連接到中央樞紐或直接連接到彼此。 

    在現代家庭和商業環境中,RJ45網路接頭主要將啟用互聯網的設備直接插入硬件,​例如​數據機、路由器或伺服器。這些連接器本身是物理數據連接(乙太網路線)的兩端的模塊化配件,將一個網絡設備連接到另一個網絡設備。 

    正如先前提到的,術語“RJ45網路接頭”可以廣泛指代這些公頭和母座​,​在乙太網路中,網路線端部的插頭裝置是RJ45的公頭部分,而設備本身上的插座是RJ45的母座。 

    RJ45技術定義 

    大多數標準的乙太網數據網路線都有一個核心,包含四條雙絞線,總共有八條單獨的線。​公​​     ​RJ45插頭將這八條獨立的線分開並正確終止。換句話說,RJ45的佈線基於8P8C(8位置,8接觸)的配置。 

    標準的RJ45被定義為通用8P8C主體的機械鍵入變體。機械鍵入基本上意味著RJ45連接器還包括一個額外的標籤​,​這個額外的標籤旨在防止它們與其他外觀相似但電氣上不兼容的插座標準配對​,​它還​能​防止意外斷開連接。 

    為了使RJ45網路接頭正常工作,八條乙太網網路線必須插入公頭上的正確引腳位置​,​對於RJ45​而言​,這是根據T568A或T568B佈線標準完成的​,​這兩種標準都有自己的彩色編碼佈線慣例,實現兩種不同形式的連通性。 

    什麼是 RJ45?

    RJ45代表「Registered Jack 45」。這告訴您它是通用標準化網絡接口的一部分​,​這些註冊接口於1970年代設計,以確保電話公司硬體與消費者設備之間的完全兼容性​,​新標準化的插孔和插頭系列被發布為一系列微型模塊連接器之一,其中RJ45是其中一種。 

    最初,「註冊接口」用於特指標準化的母座及其佈線(因此使用術語「插座」)。然而,這隨著時間的推移逐漸改變。​時至今日,​​     ​RJ45廣泛用作模塊化RJ45連接器系統的公母組件的簡稱參考。 

    瀏覽所有乙太網路連接器

    有線乙太網路連接和RJ45連接器

    設備之間的有線乙太網路連接通常被視為是對無線或Wi-Fi網絡的物理替代方案​,​這是因為有線乙太網路傾向於提供更可靠、穩定且無干擾的連接​,​它還提供了在大多數情況下比無線更快的數據傳輸速度的潛力,並防止了敏感數據被​駭​客截取。 

    ​​如今在家庭和專業環境中,乙太網路很常見​,​一個網絡就是幾個能夠在彼此之間共享數據的相互連接的設備。例如家庭網絡通常基於一個連接到各種其他設備並共享數據的路由器或調製解調器​,​這可能包括個人電腦和筆記型電腦、智能電視、手機、打印機等。​​​ 

    這種類型的家庭設置是LAN(局域網)的一個例子​,​這個名稱來自於所有連接的設備都相對靠近,通常​都​在同一建築物內。 

    ​​如果網絡上的所有設備都可以通過無線方式相互連接,那麼可能完全不需要任何乙太網路或RJ45網路線。但是當它們通過物理有線連接進行更快速和穩定的數據傳輸時,通常會使用某種類型的乙太網路線將它們連接起來。​     ​​ 

    ​​它將在兩端具有小型的塑料或金屬插頭配件​,​各自設備上的相應插座將允許插頭輕鬆插入,實現安全連接。這些模塊化的插頭和插座配件通常稱為RJ45連接器。

    RJ45網路接頭的類型

    有多種可供購買的RJ45網路接頭類型,其中最重要的區別在於模塊化的公母版本。那麼有哪些不同類型的RJ45網路接頭,如何區分它們呢? 

    簡而言之,插頭是公​頭​,而插座則是母座​,​插頭的主要作用是正確終止乙太網路線​,而​插座的作用是將電氣數據信號傳輸到與之共享的設備​,​這兩者都被設計成可以安全地配合在一起,​在物理及電氣上​提供堅固的連接。 

    RJ45網路接頭母座(RJ45插座)

    RJ45 connector female parts are the recessed sockets, designed for a male RJ45 plug to be inserted into the socket. You will often see these connector sockets referred to as an RJ45 RJ45 網路接頭的母座,設計用於插入RJ45 公頭​,​它們大多會嵌入您正在嘗試連接的設備主體中,或者在牆面和面板安裝中。 

    對於大多數消費者的電視、個人電腦和技術硬件,RJ45 乙太網母座通常位於設備的 I/O(輸入/輸出)連接面板上​,​這通常位於設備的後部,與其他各種插座,例如 HDMI 網路線USB網路線。 

    瀏覽RJ45網路接頭母座

    RJ45連接器公頭(RJ45插頭)

    RJ45 網路接頭(RJ45插頭)是在乙太網路線的兩端找到的模塊化插入組件​,​它們通常由透明、白色、黑色或灰色的塑料製成,但也可以包括更廣泛的其他顏色和材料。專業級高質量的RJ45 網路公頭有時會用金屬進行屏蔽。這有助於最小化電磁幹擾干擾 (EMI) 的風險,提高正在傳輸的數據信號的質量和穩定性。 

    值得注意的是,您通常不會找到一端是​母​RJ45,另一端是​公​RJ45的乙太網路線。如果您需要擴展此類設置中的網路線,而不是購買一條更長的網路線,通常需要使用RJ45​公​對​公​轉接器。這通常是一個小的連接模塊,由兩個​母​插座製成,面朝相反的方向。 

    瀏覽​公​RJ45網路接頭

    ​​​​​RJ45 現場插頭

    RJ45 現場插頭**(Field RJ45 Connector)**就是RJ45連接標準的更堅固版本​,工業用RJ45 現場插頭​主要用於電線系統會暴露於灰塵、振動、水或機械應力的應用中​,​您需要保護網絡連接免受的危害的類型將決定購買哪種版本是最好的。RJ45 現場插頭既可以作為網路線之間互相連接,也可以作為面板安裝插座​,​它們可能包含各種用於增強強度和耐用性的其他功能。 

    常見的其他功能: 

    • 強化環境屏蔽(IP等級防塵、污垢、潮濕等)
    • 振動屏蔽
    • 在連接器與網路線和連接器與插座接口之間,提供機械應力上的緩解
    • 螺絲終端屏蔽,可獨立於電氣連接傳輸傷負載
    瀏覽RJ45 現場插頭

    RJ45 引腳分配

    RJ45插頭連接基於8P8C佈線​,​採用顏色編碼的八條獨立電線必須與連接器正確壓接。 

    RJ45 的 T568A 和 T568B 佈線慣例

    在將RJ45插頭連接到乙太網線時,有兩種電氣連接方式。所採用的佈線標準(T568A或T568B)將決定您進行的連接類型。 

    這些標準確定了乙太網線中的八條獨立電線如何連接到RJ45連接器引腳​,​T568A通常被視為更優越的配置,因為它在向後兼容性方面比其他佈線方案更廣。然而T568B更常見,特別是在稍舊的網路線和設備中。 

    這兩種標準都有自己的顏色編碼,主要區別在於橙色和綠色對的交換位置​,​您需要確保使用正確的佈線標準進行連接。根據T568A的引腳分配,電線應排列如下: 

    根據T568B型的引腳分配,交換了第二對和第三對。正確的引腳分配如下: 

    正確的標準將取決於您使用的是直通線(通常稱為​網路​補丁線)還是交叉線​,​在大多數情況下,您將使用​網路​補丁線,它在每一端都具有相同類型的接線標準​,​交叉線的用途遠不及直通線廣泛,其中一端使用T568A連接,另一端使用T568B連接。 

    接線 RJ45 連接器

    接線一個適當的網路通信網路線的末端需要一些簡單的工具​,​更換整條乙太網路線通常比更換整條網路線便宜​,​​會導致​您可能想自己接線的其他原因​可能有​: 

    • 了解如何接線RJ45插頭意味著您可以根據需要剪裁您的乙太網路網路線,這對於整潔地管理電纜或創建非常長的連接非常方便。
    • RJ45插頭和插座在連接點可能會受到應力的損壞​,​如果電纜太短,被拉動或纏結,有時會發生這種情況。一般而言,對RJ45連接的壓力不應超過約20磅。
    • 儘管大多數RJ45連接器的聚碳酸酯塑料相當堅固,但最終可能會磨損或破裂。不正確插拔連接器可能會損壞插頭或插座。在不同插座之間頻繁切換可能會導致插頭隨時間鬆動。衝擊也可能導致RJ45連接器失效、破裂或脫落。
    • 如果您打算製作大量網路線,自己接線也是一種可觀的節省成本的措施。

     

    乙太網路網路線RJ45接線逐步指南 

    您將需要的工具和零件包括: 

    完成RJ45接線的基本步驟如下: 

    • 如果需要,使用網路線刀將網路線剪裁到所需的長度
    • 使用壓接工具修剪和整理您將要工作的網路線的切斷端
    • 使用剝線器,從末端剝離電纜護套約一英寸。請確保在此過程中不損壞任何內部連線
    • 解開和分離構成電纜芯的八根單獨的電線。盡量將它們弄直和拉平
    • 將它們並排成一條線。按照顏色的正確順序排列它們很重要。對於標準的補丁線,順序是(由左至右):白/橙,實心橙,白/綠,實心藍,白/藍,實心綠,白/棕,實心棕
    • 直接在末端剪斷電線,距離網路線套約半英寸
    • 握住​公​RJ45連接器插頭,使其接觸引脫線並遠離電線,其帶鉤的標籤(插座夾)面向下方
    • 輕輕將排列好的電線穿過RJ45插頭的本體,直到它們到達並接觸引脫線的末端。同時,將電線套管的約半厘米推入;這將提供更堅固和更好絕緣的連接。如果電線的長度阻礙了這一點,您需要將它們剪短一點
    • 一旦按照上述步驟連接了連接器,使用RJ45壓接工具緊緊按下連接器周圍的電線。連接器內部的引脫將刺穿並拉平單獨的電線,將它們強制正確接觸。完成以這種方式在連接器周圍壓制電線後,電纜的這一端已經準備好進行使用的測試。

    RJ45 連接器壓接工具

    壓接工具用於通過壓縮力將兩個組件或材料的兩個部分連接或連接在一起​,​它們的工作原理是將這兩個部分緊密擠壓在一起,形成一個相當持久的結合或密封。不同類型的壓接工具除了具有這種壓縮和密封材料的能力外,還具有各種其他附加功能。常見的例子包括切割、剝離和彎曲。 

    RJ45壓接工具(有時稱為RJ45壓接器或RJ45連接器工具)用於將​公​插頭連接器連接到適當網路線的末端。通常是某種類型的乙太網路網路線。使用RJ45壓接工具可以讓您快速簡單地連接這些組件,以便快速且具有成本效益地進行修理或自定義網路線搭建。 

    有很多選擇可供購買壓接工具,包括手動壓接工具、電動壓接工具、液壓壓接工具、鉗子和棘輪​,​手持式或手動的RJ45壓接工具是使用最簡單和最經濟的選擇之一。 

    瀏覽RJ45連接器壓接工具

    RJ45 網路線

    在網路上銷售的RJ45網路線有很多等級,統稱為乙太網路或網路通信網路線,用於實現高速數據傳輸連接。 

    乙太網路線使用一組四對扭曲線(總共八條線)構建。其中一些是有屏蔽的,但許多Cat5和Cat6網線是非屏蔽的。一般而言,類別編號越高,直接連接的伺服器、交換機和網路設備之間的線纜的潛在速度和容量(​也就是​數據傳輸速率)就越大。 

    在大多數標準的家庭和辦公網路中,乙太網 Cat5e、Cat6和Cat6a等網路線是最廣泛使用的​,​​     ​對於更具要求的情況,例如有線千兆位乙太網路,更高級別的Cat7網路線是首選​,​​而​這些網路線​的規格​是向下兼容的。 

    瀏覽網路通信網路線

     ​​在購買以乙太網網路線時,另一個重要的需要區分的是直通線或跳接網路線和交叉線。​​​ 

    直通線在兩端使用相同的布線標準,這是大多數家庭環境中使用的標準版本(例如將個人電腦和設備連接到網絡中心或路由器)。而交叉線一端使用T568A布線標準,另一端使用T568B布線標準​,​通常用於直接連接兩台計算機,而不經過中間設備或中繼器​(​如路由器或網絡交換機​)​​,​然而這在現代​非常少見​​     ​。 

    常見問題

    熱門 RJ45 網路接頭品牌