最近搜索
      • 發布於 2024年2月26日
      • 最後修改 2024年2月26日
    • 1 分鐘

    電纜剝線工具選購指南

    這份指南將為您解釋有關電纜剝線工具的一切,包括它們的用途、使用方法以及電纜剝線器推薦。

    什麼是電纜剝線工具?

    首先,讓我們從基本知識開始。

    電纜剝線工具的作用是什麼?這些手持式工具用於精確地剝開電線末端的外護套或絕緣層,以連接第二根電線、端子或連接器。     

    而剝線通常是用來實現需要進入電線芯的標準連接方法,如壓接、分接或焊接,有時電線也會整條剝去絕緣層以進行報廢,但在這種情況下通常會直接使用刀具,而不是電線剝線工具。

    商用電纜剝線工具是標準的電工工具,也廣泛用於電氣工程師,其他型號則是為業餘愛好者和DIY愛好者設計,電纜剝線工具在市場上也被稱為電纜剝皮刀、剝線鉗、電纜剝線器甚至電纜剝線鉗。

    瀏覽所有電纜剝線工具

    電線剝離的種類

    市面上有各種不同的電纜剝線工具,每種工具都是為了應付特定的電線剝離應用類型,從輕型絕緣剝離到剝離更厚的材料如銅線和導管,其中有許多工具是屬於經典的鑷子設計,以下我們將會先從解釋一些不同類型的剝離鉗開始:

    手動剝離鉗

    這是最簡單的電纜剝線工具,適合輕型需要剝離的任務。它們通常配有彈簧載荷、自動打開的手柄和安全鎖。

    其它手動剝離鉗的變化包括:

    • 可調式剝離鉗- 通常具有手動和自動兩種調節機制;將電線插入,裝置將自動調整以適應,但也可以進行精確的手動調整。
    • 三重剝離鉗- 這些專業型號允許用戶應用三種不同的剝離鉗行動 - 螺旋、線性和旋轉。螺旋特別適合剝離橡膠等材料。
    • 鑽頭剝離鉗- 與三重剝離鉗相比,鑽頭剝離鉗採用了一種簡單而有效的旋轉切割,非常適合帶有兩根或三根芯的引線和電纜。它們還可以自動適應不同的直徑。
    • 槍式剝離鉗- 這些型號配有自動調節的刀片,可以一次性夾住和剝離電纜。
    • 鋼鎧甲剝離鉗- 這種工具具有專門用於切割光纖電纜或裝甲電纜中的鋼、銅或鋁護套的鋼鐵刀片。
    • 絕緣剝離鉗- 這種剝離鉗具有VDE手柄,這是一種行業標準認證,表明它們能夠防靜電。

    自動剝離鉗

    自動或汽車型的鉗子具有同步鉗口,用戶可以輕鬆地通過一次握柄剝離電線護套。

    雷射剝線工具

    雷射剝離工具是傳統絕緣去除解決方案的高端替代方案,在需要高度精確的工作時經常被使用,例如遇到直徑異常狹窄、絕緣材料異常堅韌或是非常專業的電纜,像是醫療設備使用的電纜就是這種雷型。     

    工具發射的雷射輻射蒸發絕緣材料,但內部組件具有很高的反射性,因此不受標準光束的影響,如果電纜包括任何金屬護套,則可以使用不同類型的雷射進行切割。     

    雷射剝線工具通常是桌上型系統,不同型號的工具具有不同的能力和專業領域。

    電纜剝皮刀使用方法

    電線剝離對電工和工程師來說是一項至關重要的日常工作,但像任何涉及電氣設備的各種任務     一樣,安全是至關重要的考慮因素。

    電纜剝皮刀是為了安全而設計的,您可以用一把鋒利的刀子剝光較小的電線,但作為一種專業工具,電線剝離鉗更安全,可以最大程度地減少受傷的風險。     

    根據您所處理的電線類型,安全考慮也各有不同。以下是一些建議:     

    • 較薄的電線在剝離過程中很容易損壞,因此在剝離時應該小心使用適合的可調剝離工具。這包括電視和寬頻電纜。
    • 塑料護套電纜需要使用一種專門設計的剝離工具進行初始剝離,以便接觸內部的多條單獨護套的電線。

    直接針對電纜電纜操作是危險的,因此在進行任何工作之前,請確保它們是斷電的。遵循標準的電氣安全程序。選擇帶有絕緣手柄的剝離鉗以提高額外的安全性,在進行剝離過程中要特別注意,確保不會損壞電線,因為這可能導致危險的電氣故障。

    電纜剝線器推薦

    最好的電線剝離工具取決於具體應用的詳細要求,在選購與電氣設備一起使用的工具時,您絕對不能在安全性或可靠性上妥協。我們有各種型號的電線剝離鉗銷售,適用於電纜剝離工作,直徑從0.02毫米70毫米的電纜,非常適合電纜安裝、電信設備等。

    常見問題

    熱門品牌