最近搜索
      • 發布於 2024年2月7日
      • 最後修改 2024年2月8日
    • 1 分鐘

    乙太網路線完全指南

    我們將會帶您深入了解乙太網路線,為您找到最適合您的乙太網路線,充分利用您的互聯網效能。

    Ethernet Cable Banner

    什麼是乙太網路線?

    我們每天都在使用乙太網路線,從工業應用到家中所有有線互聯網設備。在這次指南中,我們將詳細介紹如何連接乙太網路線、不同類型和長度,並深入了解一些更技術性的纜線特性,比如編織和屏蔽纜線。

    乙太網路線或網絡線是一種用於在網絡上連接設備以傳輸寬頻數據的纜線,它們用於連接筆記型電腦或桌上型電腦與路由器、數據機、互聯網中心或印表機,或用於將其他有線網絡,與可連接的外圍設備連接在一起。

    如何連接乙太網路線到筆記型電腦

    在這個例子中,將一台筆記型電腦通過互聯網路由器數據機連接到互聯網。首先將乙太網路線連接器插入筆記型電腦或設備的乙太網插口,即 RJ45 插口(Registered Jack 45),然後將纜線的另一端插入路由器數據機。  

    直通網線和交叉網線

    • 直通網線是最常用的類型,用於將不同類型的設備連接在一起,例如連接桌面電腦到印表機或遊戲主機到互聯網路由器。
    • 交叉線用於將相似類型的設備連接在一起,例如連接筆記型電腦到筆記型電腦。

    現在大多數設備可以自動檢測纜線類型並進行相應配置,不過較舊的設備可能就沒有具備這種功能。

    乙太網路線的用途

    乙太網路線用於連接設備,以傳輸寬頻數據,這種連接方式在被稱為區域網路(Local Area Network,LAN)的設備之間建立硬連接,相比一些其他選擇,如Wi-Fi連接,這種連接方式提供了更可靠和更快的傳輸速率。

    它們可以用於連接便攜設備,如筆記型電腦、印表機和掃描儀,它們還可以被連接到建築結構中,通過乙太網牆插座提供從一個房間到另一個房間,以及整個建築的互聯網連接。

    乙太網路線的類型和類別

    乙太網路線有各種類別,包括Cat5網絡線Cat6網絡線Cat7網絡線Cat8 網絡線等。Cat表示為"類別(category)",Cat號碼按照纜線速度和性能的順序升高,最高類別號碼的纜線提供最快的網絡流量速度。 

    纜線結構包含4條經過絞合的雙絞線,外面覆有PVC披覆層或LSZH護套,屏蔽是通過將箔或經過絞線的編織包裹在雙絞線周圍來實現的。

    纜線類型有:

    • UTP - 未屏蔽雙絞線
    • STP - 屏蔽雙絞線
    • U/UTP - 未屏蔽纜線,未屏蔽雙絞線
    • F/UTP - 鋁箔屏蔽纜線,未屏蔽雙絞線
    • U/FTP - 未屏蔽纜線,箔屏蔽雙絞線
    • S/FTP - 編織屏蔽纜線,箔屏蔽雙絞線

    TP表示雙絞線,U表示未屏蔽,F表示箔屏蔽,S表示編織屏蔽。

    屏蔽乙太網路線

    在存有大量電源雜訊(EMI電磁干擾)的環境中使用屏蔽纜線的好處是顯而易見的。在安裝乙太網路線時,建議將它們與電源線分開。

    在這樣的環境中,干擾進入攜帶重要數據的雙絞線並不理想,因為它可能會中斷和損壞數據,進而減緩數據的傳輸,屏蔽纜線可以減少干擾和噪音滲透到內部纜線,從而實現更可靠和更快的數據流。

    屏蔽還可以減少串擾,串擾指的是一對雙絞線上不需要的信號轉移到相鄰的雙絞線,導致內部干擾,進而降低整體性能和速度。

    乙太網路線可以有多長?

    纜線長度是一個重要的考慮因素,使用標準Cat5乙太網路線建議的最大長度是100米。然而,注意纜線的長度應保持在所需的絕對最小值。如果纜線需要超過100米,那麼應考慮使用光纜。

    隨著纜線運行的距離越來越長,速度和性能可能會受到影響,從長遠使用上來看,具電磁干擾環境更有可能影響性能,因為更多的纜線暴露於外部而受到干擾。在長時間運作中使用快速傳輸網路速度時,我們建議使用Cat5e、Cat6或更高類別的纜線。

    我需要哪種類型的乙太網路線?

    乙太網路線有很多種類,並且在為特定應用情境,選擇正確的纜線時需要考慮幾個因素,其中一些因素包括:

    • 通過乙太網路線連接在一起的設備是什麼
    • 傳輸速度的要求是多少
    • 安裝環境中有多少電磁干擾(EMI)
    • 纜線需要多靈活
    • 纜線需要多長

    我通過乙太網路線連接哪些設備?

    直通型乙太網路線是目前最受歡迎和最常用的。在將不同類型的設備連接在一起時,應使用標準的直通型纜線,例如在將筆記型電腦連接到印表機時,或在連接遊戲主機到路由器數據機     或交換器時。 

    通常需要使用交叉纜線來將兩個相似的設備連接在一起,例如筆記型電腦到筆記型電腦。

    如果只需要一條短纜線,則可能使用跳接線來實現設備之間的連接,如果需要擴展或連接到其他設備,還可以使用乙太網路線配接器、連接器或乙太網路線耦合器。

    我們對傳輸速度有什麼要求?

    乙太網路線的速度各有所不同,需要更快的數據傳輸應使用更高類別的纜線,一般情況,Cat5乙太網路線對大多數設備之間的連接已足夠。 

    Cat5纜線的指定最大運作長度為100米,提供100 Mbps的速度性能。另一方面,Cat7纜線在100米時可傳輸高達(10Gbs)10000 Mbps。傳輸速度會有巨大的提升。 

    在購買特定類別的纜線時,應仔細考慮成本與性能、運行長度和環境之間的平衡。市面上最常見的網路線是Cat. 5e以上,因為Cat. 5等級相對較低,無法應付現代高速網路傳輸需求。以下是一些簡單的解釋:

    • Cat. 5e: 支援100M的傳輸速度。
    • Cat. 6: 支援1G的傳輸速度。
    • Cat. 6A: 支援10G的傳輸速度。
    • Cat. 8: 支援40G的傳輸速度。

    數字越大表示等級越高。

    安裝環境中的電磁干擾(EMI)

    在預期存在大量電磁干擾的環境中應使用箔或編織屏蔽的纜線,將一個乙太網牆插座連接到另一個時,在固定安裝中,屏蔽纜線將是更好的選擇,因為這種類型的安裝比短距離便攜式纜線,更容易遇到電磁干擾。

    螢光燈裝置或電動馬達等電器通常會產生電磁干擾,並可能干擾互聯網數據傳輸,干擾的影響隨著纜線運行的距離增加而加劇,可能影響整體性能和傳輸速度,在這些情境中安裝屏蔽乙太網路線可以最小化電磁干擾,特別是對於較長的纜線。

    乙太網路線的靈活性

    相較於屏蔽纜線,低等級的未屏蔽乙太網路線通常更薄更靈活,較靈活的纜線可用於可攜式設備且需要經常移動的情況,較不靈活的屏蔽纜線最適用於固定位置的安裝。

    纜線長度

    您應謹慎選擇一條纜線的長度,較短的乙太網路線通常較不容易受到外部干擾,並提供比較好的傳輸速度。

    如何測試乙太網路線?

    可以使用乙太網路測試器來測試乙太網路線。這些測試器能夠測試纜線和區域網路(LAN)連接。

    正如您可能已經注意到,乙太網路線不一定是一種適用於所有情況的解決方案 - 在選擇正確的類別和類型時,設備類型和環境是重要考慮因素。您正在尋找購買乙太網路線的選擇嗎?

    常見問題

    熱門品牌

    相關指南