最近搜索
      • 發布於 2024年2月1日
      • 最後修改 2024年2月1日
    • 1 分鐘

    銅線完全指南

    這份指南將涵蓋有關銅線的所有資訊,包括它是什麼、如何使用以及有哪些類型。

    Copper Wire Banner

    銅線是製造電氣設備的重要組成部分​,​無論您處理的是佈線還是電力傳輸和分配,您都需要知道如何​根據​自己的需求​,​選擇合適的銅線。

    什麼是銅線?

    銅線是一種在各種電氣應用中使用的電導體​,​它可以在家庭、辦公室、工廠和其他工業設施中找到​,​電導體由純銅的單股或多股組成,並用各種材料(如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PUR)或聚四氟乙烯(PTFE)絕緣​,​這種絕緣可以防止短路和電路中的線之間發生弧光而引起電火災的風險。 

    銅是一種導電性能很好的軟金屬,這使得它在電氣項目中的應用非常理想​,​一些銅線也可能由銅合金製成​,​電線最常見的合金是鍍錫銅,具有比純銅更高的耐腐蝕性。 

    銅線具有很高的導電性能,約為銀的90%左右,這使其成為電子產品的理想材料。與鋁或鋼等其他金屬相比,銅的電阻較低,這使其成為像電力線和低壓電線這樣的高功率應用的理想材料。 

    銅線有什麼用途?

    銅線在工業和商業電氣應用中是一種常見的選擇​,​它可用於電力傳輸、通信和網絡、電動機、照明和加熱等方面。 

    銅線應用廣泛,包括: 

    • 電動機的電線
    • 家庭電氣佈線
    • 充當無線電波天線的電線
    • 較大設施(如工廠或辦公樓)的電力分配系統
    • 設備內的電路,如電腦或電視

    銅線用於將電流從一點傳輸到另一點​,​它還可用於熱散熱、電阻和熱傳遞​,​銅的柔軟性和強度使其成為這些應用的優秀選擇。 

    銅線類型

    銅線還有各種類型和尺寸,因此了解哪種類型最適合您的項目是很有幫助的​,​有許多不同類的銅線可供選擇,包括塗層、搪瓷、鍍錫和未塗層的實心銅​,​每種類型都有其優點和缺點。

    Enamelled copper wire

    漆包銅線

    漆包銅線(ECW)表面被應用了一層搪瓷塗層,使其對腐蝕更有抵抗力。某些鍍銅線,​例​如搪瓷線,可能在外層塗層和導體本身之間有額外的絕緣層。有些搪瓷線內部還可能包含鋼絲纖維,提供了更高的強度和靈活性​,​這種類型的線常用於工業應用,其耐用性​在工業應用中非常重要​​​。 

    查看更多漆包銅線

    塗層銅線

    塗層銅線(CCW)表面被應用了一層塗層,提供額外的性能,如增加的耐腐蝕性或使用過程中減少的氧化。塗層可能包括錫鍍或磷青銅鍍層。銅線也可以塗覆塑料或乙烯基,使其更具柔韌性。這使其能夠在保持電氣性能的同時耐受高溫。 

    Tinned Copper Wire

    鍍錫銅線

    鍍錫銅線(TCW)表面塗有一層錫鍍,可防止腐蝕​,​鍍錫銅線在薄薄的錫層中被包裹,以防止氧氣與金屬結合的氧化過程​,​使其更容易焊接,因為它在焊接時防止表面氧化,並在安裝後防止腐蝕。 

    查看更多鍍錫銅線

    無塗層銅線

    無塗層銅線在表面沒有任何保護塗層,當暴露於空氣或水中時容易氧化​,​使其通常不適用於戶外使用或在存在高水分的環境中使用。 

    單芯線與絞線差別

    導體主要有兩種類型: 

    單芯銅線

    單芯銅線是由一根單一、堅固的銅線製成​,​通常用於不需要經常彎曲或彎曲的應用。相較於線芯銅線,它更耐用且抗腐蝕。 

    絞線

    絞線則電線的銅導體由多根單線旋轉絞合而成,它們被繞在一起以增加靈活性​,​絞線通常用於交流電源線和低壓電力分配系統。 

    銅線尺寸

    選擇了適合項目的銅線類型後,現在是時候適當地選擇尺寸了!您可以通過測量AWG(美國線規)或SWG(標準線規)等公制尺寸系統來做到這一點。AWG系統在北美洲使用,而公制系統在世界上大多數其他國家使用。 

    在為項目選擇適當尺寸的銅線時,有幾個因素需要考慮。這些包括: 

    • 長度 - 線的長度將決定可以通過多少電壓。如果您需要更多功率,則應使用較粗的線,以便更多電流可以在不過熱並損壞設備的情況下流經它。
    • 厚度 - 厚度決定了電流可以通過線的量。例如,較粗的電纜將比較薄的電纜載有更多電流,但也會佔用更多空間,如果空間有限,這可能不理想。
    • 電壓 - 不同類型的銅線具有不同的最大電壓,這意味著必須在連接到電路之前適當地選擇它們的尺寸。

    美國線規(AWG)

    銅線可以使用美國線規(AWG)系統進行尺寸確定。 AWG尺寸通常用作指示金屬捲成線圈時的厚度或薄度的指標。 

    該系統基於線的直徑,每個數字代表一個不同直徑範圍。 AWG系統使用從1到36的數字來表示電導體的直徑。這些數字表示每個後續數字比其前身小多少倍。因此,#1比#10小10倍,這意味著其橫截面積小100倍。 

    常見問題