最近搜索
      • 發布於 2024年2月26日
      • 最後修改 2024年3月8日
    • 2 分鐘

    Cat7網路線完整指南

    在這份指南中,我們將探討Cat 7網路線的一些主要特點和應用,以及它如何在之前的Cat5和Cat6以太網標準的基礎上擴展功能。

    Cat7 Cable Guide

    什麼是Cat 7網路線?

    第7類電纜,更廣為人知的名稱是Cat7或Cat-7電纜,是一種高端數據傳輸連接線,用於提供有線Gigabit以太網架構的核心基礎設施。

    它是一種屏蔽雙絞線電纜,主要用於實現直接連接的服務器、交換機和計算機網絡之間1 Gbps或更高速率的高速以太網連接。

    如今,商業和工業領域對更快互聯網和數據傳輸速度的需求越來越多樣,這在很大程度上反映了我們不斷尋找方法來利用尖端技術的高效能能力的現代社會。     

    特別是當我們正逐步邁向真正的「物聯網」時代,幾乎任何您能想像的設備,都有能力實時記錄和傳輸可能有價值的用戶數據,保持在技術發展的最前沿就變得更加重要。

    許多用戶可以實現這樣的目標,就是在工作場所或家中建立高速互聯網設置時購買Cat7等級的網絡通信電纜。作為一個連貫全面的以太網傳輸基礎設施的一部分,第7類電纜是通往實現有線在線體驗的最佳速度和效率的有價值的一步。

    Cat7網路線規格

    第7類以太網電纜規範定義在ISO/IEC 11801:2002中。此規範也被稱為F類標準,這就是為什麼Cat7電纜有時被稱為ISO F級電纜。Cat7以太網電纜規範要求有線連接必須:

    • 在一定的距離範圍內可靠地提供某些數據傳輸速率
    • 構建成滿足傳輸雜訊和系統阻塞互耦的嚴格標準
    • 能夠應對提供這些速度的潛在環境危害
    • 在持續運營中保證最低壽命

    在接下來的章節中,我們將更詳細地研究這些規格。

    Cat7網路線速度

    Cat7的設計目標是支援10 Gbps以太網,儘管實驗室測試成功地顯示其能力遠遠超出這一點,50米時傳輸速率甚至可達40 Gbps,甚至在15米時可達100 Gbps — 但是要在實踐中達到這些速度,通常需要精確的相容硬體設置。

    要達到Cat7以太網電纜速度規範,電纜路線必須能夠支援高達600 MHz(兆赫)的頻率(帶寬),在100米的銅線上。就原始性能而言,這在理論上比Cat5e(100 MHz)高6倍,比Cat6(250 MHz)高2.4倍,但我們稍後將更深入地研究所有這些流行標準之間的確切區別。

    Cat7網路線標準

    Cat7的標準於2002年獲得批准,可在100米的銅纜上實現10 Gigabit 以太網。第7類線纜採用四對單獨屏蔽的銅纜,以及整體電纜屏蔽,這有助於滿足涵蓋距離內的信號損失嚴格標準,並確保Cat7網路線更好地抵禦可能由於互耦和EMI等問題導致的潛在降級。 

    儘管Cat7標準與早期版本(如Cat5(D級)和Cat6(E級))有所不同,但第7類(F級)預期是向後兼容使用任何上述先前標準的系統。

    Cat 7網路線與其他以太網類型的區別

    Cat6和Cat7網路線之間有什麼區別嗎?

    Cat 7網路線在物理結構上與以前的Cat6網路線相似。兩個版本都像其他版本一樣使用相同的雙絞線四對線纜設計,彼此之間能夠傳輸頻率(帶寬)並因此在100米的距離上支援10 Gbps的以太網信號。

    Cat7相對Cat6網路線的一個額外優勢在於,作為更嚴格規範的雙屏蔽設計(包括單獨的線纜扭曲和整體電纜),Cat7網路線在抗互耦和EMI方面具備更優越的性能。

    這是大多數Cat6和Cat7網路線之間唯一的默認物理區別 - 雖然現在的Cat6甚至是更早期的乙太網線版本都有雙屏蔽設計,但對於Cat7版本來說,這是核心設計的一部分。

    Cat7網路線的性能壽命標準也更嚴格。然而,在Cat6網路線和Cat7之間,認為其中任何一種在「更好」的性能上是一種誤導。

    就像在許多這樣產品中,選擇的是在您需要它實現您想要的條件下,以及以最具成本效益的價格滿足這些需求的最佳選擇。您可以在我們的《Cat6網路線指南》中找到更多關於Cat6網路線的詳細信息。

    Cat5和Cat7網路線有什麼區別嗎?

    如上所述,Cat5和Cat7以太網網路線之間潛在的頻寬性能提升約為6倍。當然,這在很大程度上取決於其他因素,特別是對於許多仍然通過在家庭乙太網路/區域網路設置中使用成本更具競爭力的Cat5電纜連接的家用用戶來說。

    這裡的主要考慮因素通常包括系統中其他硬體組件的功能,以及您通過互聯網服務提供商獲得的標稱速度。

    Cat7和Cat8網路線有什麼區別嗎?

    Cat 8標準(根據ANSI/TIA 568-C.2-1)的一個顯著特點是它被定義為高達2000 MHz - 但僅適用於根據特定控制線長度使用的30米左右的距離。

    就Cat7與Cat8網路性能而言,最新的修訂版現在可以在市場上購買,但買家應該牢記,它目前幾乎專為在佔地較小的數據中心中使用而設。在這種情境下伺服器和交換機之間幾乎沒有距離),而Cat8可能會在將來成為更普遍的選擇,但目前不建議用於大多數預期標準Cat7版本表現良好的情況。

    Cat7網路線類型

    Cat7a網路線

    Cat7a規範指的是“第7類增強”,或F級增強類產品。這是由ISO 11801第2版修訂2(2010年)引入的,定義在高達1000 MHz的頻率。

    第7類增強纜線最初可能是為了未來預期更廣泛採用40 Gbps以太網標準而引入的 - 但是在2016年,一項新的批准意味著這一責任實際上轉交給了規定為2000 MHz時能夠顯著更快於Cat7版本運行的Cat8纜線。

    因此,作為一個獨立的修訂版,Cat7a纜線在實際上並沒有得到很多設備的官方支援,儘管在某些應用中,相對於Cat7版本,速度可能會有所提升。

    Cat7a以太網纜線通常略厚,由於額外的屏蔽層,旨在提高到1000 MHz的速度。即便如此,在今天的大多數標準中,特別是在美國電信工業協會(TIA)的標準中,Cat7a通常與Cat7一起考慮,因為它們在大多數日常應用和環境中以類似的速度和距離運行。對於要求嚴苛的應用場景,任何一種標準都可以被認為是一個合適的選擇,例如高性能數據中心的應用。

    Cat7 RJ45網路線

    您在市面上可以買到的大多數第7類以太網(Ethernet)纜線,都已經在每端配置了RJ45插頭,以便立即使用即插即用。這種連接器類型是幾乎所有以太網連接設置的標準,通常家用路由器或局域網(LAN)交換器的纜線插口上也會需要這種插頭。

    不過,如果要批量購買以太網(Ethernet)纜線,我們建議選擇帶有Cat7 RJ45連接器的款式。因為在這種情況下,一旦裁剪並適當安排了網絡纜線的路由,便需要將它們作為獨立組件購買和連接。在這種情況下,我們會使用兩種佈線方案(T568A和T568B)來端接線在橫跨Cat7纜線護套內的RJ45連接器接口的雙絞銅線的兩端。

    UTP、FTP、SFTP、STP和SSTP是什麼意思?

    無論您是在評估Cat7a網路線價格進行潛在升級,還是在為一項重大辦公室網絡全面改造而購買Cat7類型網絡數據纜,您都經常會在以太網纜裝置和供應商的產品清單中看到UTP、FTP和SFTP等縮寫。

    這些前綴字與電纜主體內部用於屏蔽的各種配置有關,從纜線重量和靈活性到成本效益和性能都有所影響。

    以下是這些常見縮寫的簡要概述以及它們的含義。

    UTP Cat7(a)纜線

    Cat7(a) UTP纜線表示非屏蔽雙絞線配置。在這種配置中,Cat7以太網纜線的四對雙絞銅線僅由它們自己的內部護套和外部纜線的護套包裹。換句話說,UTP纜線在雙絞線和外部護套之間沒有任何額外的屏蔽層。

    UTP Cat7纜線通常是最具成本效益的Cat7和Cat7a以太網纜,對抗EMI和信號衰減的保護足夠,可以實現更高的頻寬和更快的網絡速度。

    F/UTP Cat7(a)纜線

    與上面介紹的UTP配置相同,Cat7(a) F/UTP纜線的每對雙絞線周圍都沒有額外的屏蔽層,但在纜線外殼下,有一層包裹四對雙絞線的單層箔屏蔽(因此是鋁箔/非屏蔽雙絞線總線的縮寫)。

    STP Cat7(a)纜線和FTP Cat7(a)纜線

    當您看到以太網纜線標記為Cat7(a) STP或FTP時,這些縮寫代表屏蔽雙絞線或箔屏蔽雙絞線,它們基本上表示相同的內容。STP或FTP相較於上述的F/UTP,都表示纜線內部的每對雙絞線周圍都有一層額外的屏蔽層。

    SFTP Cat7(a)纜線和SSTP Cat7(a)纜線

    Cat7(a)以太網纜線的額外信號屏蔽通常由標記為SFTP(屏蔽/箔屏蔽雙絞線)或SSTP(屏蔽屏蔽雙絞線)的產品提供。SFTP或SSTP的標誌遵循前面條目的模式,Cat7(a)SFTP或SSTP的編號結合內部雙絞線外部護套和內部線之間的箔屏蔽/屏蔽,以及外部箔屏蔽和纜線外殼之間的網狀屏蔽。

    Cat7網路線用途

    Cat7和Cat7a 10 Gbps以太網纜廣泛應用於多個需要高性能網絡和數據傳輸基礎設施的行業,並且在於業餘用戶中越來越受歡迎,他們希望從自己的系統和網絡中獲得最佳性能。

    以下是日常使用中Cat7(a)纜線的一些非常常見的例子:

    Cat7以太網纜

    第7類以太網纜(在日常使用中也稱為Cat7 LAN纜線),用於在各種規模的網絡上的調製解調器、集線器和個人計算機之間形成連接,實現它們之間的連接細胞。這些網絡可以是庫存數據中心和服務器環境,也可以是個人家庭網絡配置,家庭用戶在尋求更高速度和更低延遲時,便利用Cat7網路線來實現遊戲、串流媒體和上傳/下載性能的提升。

    商業和工業對Cat7網路線的使用

    Cat7(a)纜線最初是為了在更大規模的工業以太網網絡中使用而開發的,     因此它們不僅提供高速和高頻寬,還能夠承受各種環境和機械危害。

    這些危害物可以是溫度的變化和UV/濕氣的暴露,也可以是直接接觸各種溶劑、油和化學物質,這使得Cat7纜線同樣適用於諸如鐵路纜線之類的戶外應用的理想選擇。

    家庭用戶對Cat7網路線的使用

    除了業餘遊戲設置,近年來在家庭LAN纜網絡和連接性設置的廣泛應用中,Cat7網路線在家庭用戶中變得越來越受歡迎。

    當然,事實上很少有典型的家用硬件配置能夠支持類似Cat7(a)以太網網路纜線那樣的數據傳輸速度和頻寬,使用您能找到的最高版本纜線,仍然可以在許多基本的路由器到設備的網絡中,為您提供潛在的性能優勢。

    此外,當初許多人首次使用以太網連接時(大約是在家庭樞紐路由器時代的Cat5纜線修訂版或更早時),通常會考慮使用最新版本來更換或升級舊纜線。例如,當今計劃為智能家居佈線的人,通常會將Cat7和Cat7a作為一種未來證明的措施,預期未來家用硬件和連接速度的加快。

    在升級或更換家用網絡纜線配置時需要牢記一點,相對於Cat5之前的版本,Cat7和Cat7a版本通常明顯更厚、更硬、更重,這可能會影響您在空間狹小或需要非常精確的彎曲的地方整齊地佈線纜線的能力。

    總結

    在為您的以太網網絡選擇或購買合適的以太網網絡纜線時,請記住,即使在特定的以太網纜線版本/修訂中,甚至在Cat7(a)纜線內,也有多個等級、區別和分類。

    對於Cat7(a)纜線,您可以通過選擇具有更先進的額外屏蔽的纜線,或者通過設計網絡來減小距離並減少信號衰減,最大限度地發揮當前和未來網絡速度潛力。在許多應用中,即使對於使用功能上相同的Category 7或Cat7(a)纜線的兩個網絡功能,這些變數通常會產生截然不同的結果。

    常見問題

    Cat7網路線熱門品牌