最近搜索
      • 發布於 2024年2月5日
      • 最後修改 2024年2月5日
    • 1 分鐘

    電纜導管和線槽指南

    以下的導管和線槽電纜指南解釋了它們的用途、使用方式使用方式和原因,以及如何用最好的方法安裝它們。

    電纜導管,一般是指具備保護性塑料或金屬護套的電線或電纜,這種保護措施通常稱為電線導管或電纜線槽,根據各種安裝的需求,選用硬性或軟性的。

    導管或導線槽通,常用於需要在多個設備和終端之間傳輸電流的電纜管理系統。在任何具危險可能的應用中常見,無論是環境上的危險還是物理上的危險,面對周遭環境或天氣的條件(例如潮濕、極端溫度等),導管、電纜線槽和保護電纜套管是個不錯的選擇。

    如果需要將導體和電纜鋪設在可能造成絆倒或纏繞危險的地方,地板線槽則可以作為物理佈線提供一定程度的保護。應用導管和線槽時常於,需要將其應用在抬高或隱藏電纜的地方使用與其在開放式地板表面上鋪設的電纜,使用專用電纜保護器和電纜蓋會更實用,以確保安全。

    導管和線槽通常應用於需要進一步保護的凸起/壁掛式、嵌入式或部分隱藏的電纜佈線運行,也有助通過筆直整潔的電纜管理,美化整體電纜外觀,日常例子包括橫跨天花板的電纜路線、室外電纜、地下電纜路線,或者電纜被安置於牆內和周圍。

    在這些情況下,使用帶有線槽或導管保護的護套電纜是防止碰撞、割傷、一般損壞老舊和環境條件的好方法,還有助於保護電纜附近的任何人免受意外接觸電流和電壓的意外。

    在這篇專業指南中,我們將介紹電纜導管的基礎知識,包括可以在台灣網購得到的導管類型。另外,我們也會將簡要討論如何在室內、牆壁和室外切割和安裝主幹電纜。      

    接下來我們將概述電纜槽和電纜導管之間的關係和相異之處。

    電纜線槽與電纜導管的關係

    我們經常被問到,「電纜導管和電纜槽有什麼區別?」, 在實踐應用中,這兩種電力電纜保護和隱藏方法非常相似,卻在特定應用中都有各自的優缺點。

    導管通常是較更便宜、較更基本的纜線保護方法,廣泛用於在兩個端子之間,例如從A 點到B 點之間運行較小的電纜束或單根電線。如果只是需要保護、整理和/或隱藏纜線於視線之外,導管通常是最簡單的選擇。

    電纜導管一般往往採用各種直徑的長圓管形式,可以簡單分成剛性/軟性兩種,由多種不同的材料製成,取決於安裝的位置和方式,我們將在接下來的段落中,介紹一些較受歡迎的線槽和導管材料。

    導管通常用於單一長段並根據要求切割成一定長度, 如果需要可以使用各種電纜導管配件(例如聯軸器和鞍座),將多個部分和導管連接在一起並固定到牆壁上。

    導管直徑和容量變化很大,取決於您所需要佈線類型。

    什麼是電纜線槽?

    在複雜的安裝和電路中,或在需要更大空間來佈線更粗的電纜的情況下, 會建議使用完整的電纜線槽而不是導管, 如果佈線需要進行多次彎曲,或者需要在較大空間內整齊、高效地佈線較大的裸露佈線,那麼電纜線槽是更好的選擇。

    許多工作場所和工業環境使用電纜槽為不同位置的多台機器或設備供電,例如在辦公室應用中,您經常會看到塑膠護牆板線槽繞在齊腰高的牆上,這是該應用系統的特殊分隔版本,設計用於沿著同一路徑分別承載幾種不同類型的電線。

    剛性電纜線槽系統本質上比大多數導管安裝更模組化,線槽截面有可能是矩形、正方形或扁平。它們的卡槽被設計在一起,通常在每個長度之間有成具備角度的連接組件。

    這種類型的電源線槽,允許使用者建立任何形狀的佈線路徑, 仔細規劃佈線並購買適當角度的接頭,可以讓您達到高度客製化的佈線路線和彎曲,也可以透過應用多種電纜線槽配件,來幫助確保整體運行安全。

    與導管一樣,電纜線槽的尺寸和材料可能有很大差異,具體取決於應用的需求, 您可以購買灰色、黑色或白色的基本塑膠電纜線槽、鍍鋅金屬線槽、裝飾性和彩色電纜線槽或自黏線槽(帶有自黏背襯)。     

    而迷你線槽是一種更輕、更窄的版本,是最方便攜帶的佈線。

    接下來,我們會在指南的下半部分討論其中的一些內容。

    線槽的種類

    Metal Trunking

    金屬線槽

    金屬電纜導管線槽和剛性金屬導管是您可以購買的最重型和最堅固的選擇之一, 它具有多種用於在導管佈置中承載各種電纜的選項,適用於不同類型電纜和電纜尺寸(直徑)的各種直徑和橫截面積。

    鍍鋅鋼管通常較適合鋪設在室外和地下電纜,或任何其他可能暴露在潮濕環境的地方。當需要考慮美觀性時, 可以環視整體佈線的不銹鋼線槽便是首選。

    鋁導管是許多輕型應用的絕佳選擇,特別是當佈線需要穿過天花板時。

    與塑膠線槽和導管一樣,金屬可塑造成圓形、方形或細長/扁平的形狀,可以是完全封閉的或開槽的方式,以透過快速散熱維持更好的恆溫效果,還可以讓我們更輕鬆地接駁和識別電線。

    Plastic Trunking

    塑膠線槽

    塑膠電纜線槽是一種相對簡單且便宜的導管選項,因爲它足夠堅固,可以承受灰塵和濕氣等日常危害,根據您需要考慮物理性的保護,還是佈線的便利性,選擇購買剛性還是軟性。

    常見的塑膠導管類型包括 PVC 和 UPVC 線槽、無鹵 ABS 導管、聚酰胺(PA)和聚丙烯(PP)。 扁平 PVC 電纜導管通常安裝在踢腳板或牆裙,白色或黑色塑膠線槽在各種工作場所(尤其是辦公室)中十分常見。

    塑膠線槽尺寸差異很大,寬度的範圍從 3 毫米到 300 毫米以上,而深度從 10 毫米以下到 100 毫米以上。     

    通常選用標準長度就可輕鬆修剪到適合現在的工作空間,特別是當您選擇 PVC 線槽或類似的材料時。     

    塑膠線槽的最佳長度和厚度,取決於您所需的佈線和電纜管理,以及您所連接的接線數量和類型(單芯電纜、多芯電纜、接地電纜等)。

    EMC Trunking

    對於某些類型的安裝,必須確保導管電纜和線槽外殼之間具有完全的電磁相容性 (EMC) ,可以購買專用的 EMC 電纜、密封套和 EMC 屏蔽,為導體提供屏蔽效應,提供更好的接地,有助大幅度減少干擾,並降低短路或電磁輻射的風險。

    如果您要安裝此類產品,請務必搜尋專門列為「電纜導管」或「電氣群集系統」的產品,特別是對於具有高載流能力的佈線。

    如何安裝電纜線槽

    無論在任何時候安裝電器遇到不確定如何安裝或使用線槽的時,您應該尋求合格電工的指導和幫忙。 不過安裝電纜線槽本身並不是一項太難的工作,甚至在大多數情況 DIY 也是相對容易的。

    只是在安裝電纜線槽時,並沒有絕對的規則可以遵守,了解如何安裝電纜線槽和迷你線槽,意味著了解自己購買的產品類型,以及您需要它做什麼。     

    某些類型的導管和電纜保護裝置的設計,簡化了安裝程序,例如自黏線槽。 

    其他類型可能會在您正在佈線的電纜周圍卡扣在一起,或者需要預先穿過電纜。 較重的電纜和需要較堅固的安裝,例如帶有剛性角接頭的全鍍鋅鋼線槽,便會有較複雜和要求較高的安裝過程。

    根據線槽類型、電纜導管尺寸、橫截面積、電纜數量和安裝位置,您可能需要一些額外的工具來完成安裝, 這些工具包含電線剝線器、鑽頭到鋸子、綁帶和密封劑、螺柱探測器(又稱牆壁掃描器),以及其他各種工具。

    請記住,與大多數基本室內應用和未埋地電纜相比,如要為防水佈線安裝室外電纜線槽,需要另一套不同的檢查條件,例如將線槽固定到辦公室牆壁上以用於網路電纜(以太網路電纜)。 

    您可能還需要知道如何根據您使用的材料整齊地切割電纜線槽,如何在電線上塗抹灰泥,或者如何以更精確的角度彎曲線槽。 此類說明通常包含在特定產品和導管品牌的製造商規格中。

    常見問題