最近搜索
      • 發布於 2024年1月11日
      • 最後修改 2024年1月11日
    • 1 分鐘

    束線帶完整指南

    Cable Ties Guide

    什麼是束線帶?

    束線帶是一種用於將物品固定在一起的束線,最常見的用途是固定電纜或電線。標準的電線束帶通常由尼龍6.6級製成,用於捆綁物品。它們像帶子一樣的功能,可以使電線井然有序,有各種大小可供選擇,從小到大。電線束帶也被稱為: 

    • 拉緊帶
    • 電線束帶
    • 水管束帶
    • Steggel束帶
    • 鼠帶
    • 線包
    • Zap束帶
    • 捆綁帶

    電線束帶的設計包括一個頭部,該頭部提供了用於將膠帶拉過的槽,以形成一個環​,​電線可以拉過槽,直到達到所需的環,然後可以剪掉多餘的電線​,​當拉過槽時,電線的齒形成一個無法拉回的鎖。 

    ​​注意​:如果紮線帶太短,請將一根紮線帶的錐形端插入另一根紮線帶的夾爪中,直至與齒嚙合,從而將兩根紮線帶連接在一起​,​剪掉多餘的尾部,它會形成更長的紮線帶。

    誰發明束線帶?

    電線束帶於1958年首次由美國的一家名為Thomas&Betts的電氣製造公司發明並申請專利​,​​     ​它們以“Ty-Rap”品牌推出,自從它們第一次被創造以來,電線束帶的基本設計幾乎沒有變化。 

    Thomas&Betts成立於1898年,由羅伯特·湯瑪斯和霍巴特·貝茨兩位剛從普林斯頓大學畢業的年輕工程師創立。該公司於2012年被瑞典-瑞士技術公司ABB集團收購。 

    “Ty-Rap” 電線束帶的發明者Maurus C. Logan在Thomas&Betts工作了多年,並在該公司擔任研發副總裁。 

    電線束帶最初是為航空工業而發明的​,​它們最初是為解決商用飛機內部數百英尺電線捆綁的問題而開發的,現在它們幾乎無處不在,從賽車引擎到工具棚。現在每年生產數十億個電線紮線帶,有人更估計高達 1000 億個​,而​它們由全球超過 45 家公司製造​。​ 

    第一批電線束帶是由不鏽鋼製成的,但在1970年代被改為由塑料和尼龍製成​,​第一批尼龍電線束帶附有鋼製棘爪,直到1968年才生產出第一批全尼龍電線束帶​,​這種自鎖、一體成型的電線束帶與現今的電線束帶非常相似。 

    儘管不鏽鋼電線束帶仍在製造,但由於有各種顏色可選擇,塑料和尼龍束帶變得更受歡迎。現在有很多種類的電線束帶,包括串珠式、可釋放的、牢固的、平行進入的和可撕裂的形式​,​它們還以梯形樣式和一些可以裝ID標籤的形式提供。 

    電線束帶可以自我固定且幾乎不可摧毀的設計,以簡單的技術解決了複雜的問題,是在任何環境中作為電線整理的絕佳​選擇​。 

    束線帶的不同規格與用法

    有許多不同類型的電線束帶,包括重型金屬束帶、塑料束帶以及鉤和環束帶的尼龍束帶​,​以下是一些主要類型: 

    標準電線束帶

    標準電線束帶

    這種束帶是單一件、自鎖式的固定件。通常被視為一次性使用,可處理從14毫米到360毫米的捆綁需求和8到144千克的拉伸環強度​,​標準電線束帶有各種顏色和不同寬度。

    瀏覽產品

    可調式電線束帶

    可調式電線束帶

    可調式電線束帶變得越來越受歡迎​,​它們可重複使用,非常適合在不同工作,因為它們可以輕鬆重新打開,以允許添加新電線到束帶中​,​可鬆開電線束帶包括一個需要約20千克力量的槓桿或按鈕。標準顏色為白色或黑色尼龍,但市場上開始出現一些不同顏色的電線束帶,例如用於園藝用途的綠色電線束帶。

    瀏覽產品

    不鏽鋼電線束帶

    不鏽鋼電線束帶

    不鏽鋼電線束帶在汽車或工業環境中最常見,或任何尼龍電線束帶無法勝任的應用​場景​這可能是​因為​惡劣環境或有熱的​環境​。​這類型的​有各種不同尺寸的鋼製電線束帶可供選擇,標準尺寸為200毫米或360毫米,寬度分為4.5毫米和7.9毫米兩種。

    瀏覽產品

    帶有安裝頭的電線束帶

    帶有安裝頭的電線束帶設計上包括一個安裝孔​,​​     ​這使得電線束帶可以通過螺絲固定,因此可以固定到車輛底盤、面板或牆上。這類電線束帶可用於20到60千克的束帶強度​,​標準顏色通常為黑色或自然尼龍​色​。

    自粘電線束帶

    自粘電線束帶

    自粘束帶消除了使用束帶和單獨固定座的需要​,​這種束帶類型非常適合需要快速且易於手工固定的任務。

    瀏覽產品

    雙頭電線束帶

    雙頭電線束帶

    這種電線束帶非常適合運行兩條平行電線需要分隔的情況​,​它們允許安裝第二個電線運行,而無需額外的電線束帶。

    瀏覽產品

    推裝電線束帶

    推裝電線束帶具有內置的安裝裝置,可以使電線附著到面板或底盤而無需其他固定件​,​束帶的安裝部分可以輕鬆插入預先鑽好的孔中並鎖定在位。還有可用的箭頭鼻、驅動鉚釘和盲孔螺柱電線束帶。

    如何解開束線帶

    ​​關於束線帶有件​有趣的​小知識​​,那就是通常​束線帶可以重複使用,即使是那些不是專門設計為可重複使用的束線帶

    電線束帶非常適合組織電線,但許多人不知道它們可以重複使用。 

    電線束帶通常分為兩種類型​:​一次性和可重複使用。對於一次性的電線束帶,你實際上可以輕鬆解開它們,而不必將其剪開以便再次使用。 

    當試圖解開傳統的電線束帶時,這可以相當簡單。只需將棍子或針之類的小物體插入鎖定機制,按下並滑出即可。 

    但請注意,一次性的電線束帶是為此目的而設計的,因此即使在技術上可以解開它們並再次使用,塑料齒輪在多次解開和重新綁緊後可能會磨損。此外,操縱鎖定機制可能會損壞它,這意味著束帶隨著時間的推移可能會鬆動​,​因此請勿使用舊的束帶來綁緊任何需要真正安全的東西。 

    常見問題

    哪種束線帶最好用?

    以下是一些最受歡迎的紮線帶品牌,它們提供各種長度、顏色和材料。點擊查看完整的產品系列: