新聞稿


RS Components 自即日起供應價格實惠的Renesas MCU 原型板

Gadget Renesas SAKURA II 開發機板可為包括機器人與物聯網的多種應用提供彈性開發平台

台灣, 2016年12月8日:

服務全球工程師的分銷商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的貿易品牌RS Components(RS)宣布備貨供應 Gadget Renesas SAKURA 機板,提供以 Renesas RX 快閃微控制器(MCU)系列為基礎,而且易於使用的開發平台。此等一般用途可編程機板擁有高彈性的開發平台,適合從學校初學者到專業設計工程師等擁有不同軟體開發經驗的開發者。

Gadget Renesas 是來自 Renesas 的專案概念,透過可進行快速原型製造之機板及線上社群分享概念的方式,連結專案概念與電子學理論。此概念非常適合用於工業、消費者與辦公室自動化、機器人與物聯網(IoT)等多種應用的專案。

GR-SAKURA-II 與 GR-SAKURA-II-FULL 開發機板採用 32 位元 RX63N 微控制器,更具體的來說是採用 100針腳 QFP 封裝技術、擁有 1MB 快閃記憶體、 128KB RAM浮點運算器(FPU)以及32KB 資料快閃記憶體的R5F563NBDDFP。此微控制器之運作電壓為 3.3V、時脈 96MHz(使用外部 12MHz XO)以及輔助時脈 32.768kHz。RX63N 微控制器亦備有開發軟體支援,包括在 Renesas 網站執行的線上編譯器,以及用於開發Android 智慧型手機應用程式之軟體。

GR-SAKURA 平台相容 Arduino機板的尺寸外形,具有 C++ 程式設計範本以及資料庫,且擁有相容於 Arduino UNO 的針腳,可使用 Arduino 盾板。此等機板亦擁有 51 枝 GPIO 針腳、六枝類比輸入針腳、micro-SD 插槽、XBee 無線模組接頭、JTAG 介面、+5V DC 電源連接器、使用者與重設開關、Arduino 盾板介面、以及包括 JTAG、mini-B USB主機連接器與乙太網等各種介面。

GR-SAKURA-II 標準版本安裝部分連接器,而 GR-SAKURA-FULL 則擁有全部連接器,包括盾板接頭、RJ-45 乙太網區域網路連接器、JTAG 接頭、+5V DC 電源連接器及 micro-SD 插槽。

RS 自即日起備貨供應 Gadget Renesas SAKURA-II 及 SAKURA-FULL 產品。

關於RS Components

RS Components 和Allied Electronics 均為服務於全球工程師的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的貿易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和貿易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。

Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。

如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com

還可通過以下連結了解更多資訊

Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components

Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0

相關連結

Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com

RS Components
www.rs-online.com

DesignSpark
www.designspark.com