新聞稿
RS 自即日起備貨供應更新版 Tektronix 無線射頻訊號頻譜分析儀
RS 現已備貨最新版 Tektronix USB 即時頻譜分析儀,非常適合工廠或外勤無線射頻電子設計工程師使用
台灣, 2016年8月4日:
服務全球工程師的分銷商Electrocomponents plc 集團公司(LSE:ECM)旗下的貿易品牌RS Components (RS) 公司宣布,自即日起推出最新版Tektronix USB 即時頻譜分析儀,擴大高效能且具成本效益之分析工具的產品陣容。該產品擁有無線射頻(RF)訊號電子設計工程師所需之更進階功能,非常適合外勤、工廠或學術使用。
Tektronix 所推出的最新版 RF 訊號分析工具RSA306B,擁有全新功能及更多優點,將取代現有產品 RSA306。此分析工具擁有介於 9kHz 至 6.2GHz 的大頻寬,適用範圍涵蓋傳導性 EMI 至最新版無線區域網路(WLAN)標準,讓分析師能夠檢視整個作業頻譜中的所有數據。
此次推出之新版工具的主要功能包括:最低 100μs 的訊號持續期間,可 100% 攔截訊號;以及涵蓋 40MHz 頻寬的即時頻譜/光譜顯示,可將偵測瞬時訊號與干擾所需的時間降至最低,使工程師能夠立即瞭解最難解決的問題。新版工具的強化量測功能包括對應、調變分析、標準支援以及脈衝測量。其他規格包括 +20 至–160dBm 量測範圍以及 60dBc 的無雜散動態範圍(SFDR)(通常)。
新版分析工具擁有 USB3.0 介面,可連結個人電腦,操作軟體則為 SignalVu-PC。該軟體擁有 17 個頻譜與訊號分析量測選項,與 Tektronix 之高效能訊號分析工具及示波器所使用的分析軟體相同,讓使用者在量測時更具有信心,且在解決問題時擁有高度彈性。使用者可透過應用程式設計介面(API)直接控制 RSA306B,因此可將數據傳送至其他程式進行進一步分析;舉例來說,此軟體還包括一套MATLAB 驅動程式,可支援 Instrument Control Toolbox。此外,串流擷取磁碟功能則能夠無間斷的錄製長持續期間之訊號,有助於解決問題與偵測干擾。
RSA306B 擁有多種功能,包括運用快速、完整與省時的 EMI 檢查功能進行無線電發射測試,以執行認證前測試與診斷。另外亦可使用功能強大的除錯工具找出問題,譬如 DPX 及網域相關(Domain correlation)。藍芽(Bluetooth)與WLAN測試及除錯作業則可透過模組支援進行,可加快常見物聯網無線標準的測試時間。此工具另擁有可運用業界最佳開放訊號資料庫的相容性監控功能,讓使用者能夠快速檢查訊號相容情況。
此次推出的攜帶式輕量化裝置,體積僅 30.5 x 190.5 x 127mm,重量僅560 克,符合 Mil-STD-28800 Class 2 環保、撞擊與震動規格規定,非常適合用於解決嚴酷環境下的問題,無論是內部或外部、高溫或冰冷環境皆適用。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均為服務於全球工程師的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的貿易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和貿易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com