新聞稿
RS 新增 Testo 生產的五種直覺式測試裝置 擴大電子量測設備產品內容
為從事冷凍空調系統設計與保養工作的工程師提供經濟實惠的測試功能
台灣, 2016年8月2日:
服務全球工程師的分銷商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的貿易品牌RS Components(RS)宣布新增 Testo 生產的五種創新產品,擴大其高品質電子測試與量測裝置產品陣容。此等裝置擁有多種電子系統與應用的量測能力,適合從事冷凍空調(HVAC)設計與保養作業的電子安裝作業承包商與工程師使用。
Testo 760 是業界第一部自動化數位萬用錶,擁有電子量測作業所需的全部功能,包括可取代傳統按鈕的功能鍵,讓使用者更容易操作,而且可靠性更高。量測變數可透過安裝量測插座的方式自動偵測,因此不可能出現錯誤設定的情況。現時合共推出三種型號產品:標準型 Testo 760-1,適用於大部分日常量測作業; Testo 760-2 擁有 TRMS 量測功能,量測電流從 µA 延伸到最高 10A,另外內建一個低通濾波器,讓電氣技師可在各種變頻器上讀取正確的電壓讀數;第三款是高規格 760-3,擁有包括最高 1000V 電壓以及更高頻率與電容量測範圍等額外功能。
Testo 770 鈎型電流錶的獨特夾取機制可讓一支夾鉗完全縮回,因此能夠在狹窄的空間內夾住纜線,非常適合用於量測開關機櫃的電流;其自動量測變數偵測功能確保工程師能夠自動偵測直流電與交流電以及選擇其他變數,例如阻抗、電流連續性、兩極真空管及電容。此產品共有三種型號:標準型 770-1;擁有 µA 量測範圍以及適用所有 type K 溫差電偶之整合式溫度接頭的770-2;以及擁有效能量測與整合式藍牙等額外功能,因此能夠連接 Testo Smart Probes App的770-3。 770-3 及 Smart Probes App互相配合,可透過單一 app 無線通訊提供數項重要量測變數資訊,將使技師的日常作業更加輕鬆且更有效率。量測進度可在該 app 中顯示為圖表或表格,且結果亦可直接透過電郵傳送。
Testo 755 電流電壓測試裝置系列產品非常適合大部分日常電子量測作業。在自動選擇正確設定的前提下,該裝置擁有計算電壓/復電以量測電流與阻抗以及電流連續性測試之所有重要功能。整合式手電筒可照亮陰暗地點,而且量測探針可輕鬆更換,使工程師在裝置損壞時可節省成本。
Testo 750 系列之三種型號產品,是業界第一批擁有全機 LED 顯示螢幕的電壓測試器,無論於任何位置都可看到顯示內容,並因擁有獨特的光纖裝置,可保證提供理想的電壓指示數據。此等產品符合最新標準,包括 EN61243-3:2010 及 CAT IV,以及擁有電壓測試、電流連續性測試與旋轉磁場量測等最重要的功能。
最後, Testo 745 非接觸式電壓測試器適用最高電壓 1000V,非常適合針對任何疑似故障來源進行快速初步檢查,並且能夠在偵測到電壓之後,提供清晰的視覺與音響訊號。此裝置亦擁有低通濾波器,可量測高頻率干擾訊號,且符合 IP67 防護標準。
關於RS Components
RS Components 和Allied Electronics 均為服務於全球工程師的分銷商Electrocomponents plc 集團旗下的貿易品牌。集團的運營網路遍佈32個國家,通過互聯網、產品目錄和貿易櫃檯為一百多萬個客戶提供服務,分銷超過50萬種產品,同日訂單發貨量超過4.4萬件。集團分銷的產品來自2,500家主流供應商,涵蓋電子、電氣、自動化和控制、測試和測量、工程工具以及耗材在內的元件。
Electrocomponents 集團已在倫敦證券交易所上市, 截至2016年3月31日止, 營業收入為12.9億英鎊。
如需瞭解更多資訊,敬請訪問網站 //www.rs-online.com。
還可通過以下連結了解更多資訊:
Twitter:@RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components的Linkedin地址
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Weibo: @歐時電子RS
http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0
相關連結:
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
www.rs-online.com
DesignSpark
www.designspark.com